处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

超声波测距传感电子元器件选择与应用

超声波测距传感电子元器件选择与应用
来源:网络整理 时间:2021-08-24

电子元器件它可以在超声波中起到作用。众所周知,超声波是人类发现很久的物理现象,超声波技术应用也非常广泛,因为超声波对液体、固体的穿透力很强,碰到阻碍会形成反射成回波,超声波测距传感电子元器件广泛应用在工业、生物医学等方面。它的出现,帮助了我们很多很多!那么电子元器件在超声波中扮演什么角色呢?

世界上很多东西都是未知的。超声波在不透明的固体中穿透深度可达几十米,产生超声波和接收超声波是这种电子元器件传感器的设计灵感,完成这种功能的装置就是超声波传感器,或者我们更加常听到的超声探头。 超声波探头是在超声波检测过程中发射和接收超声波的电子装置,它性能直接影响超声波的特性,影响超声波的检测性能。


超声波传感器与单片机系统进行接口构成距离检测的硬件系统,在系统软件的控制下,单片机向超声波传感器发送一个触发脉冲,超声波传感器被此脉冲触发后形成超声波发射,当发射出去的超声波信号遇到障碍物以后,立即被反射回来。接收器接收到反射回来的超声波信号后,通过内部转换即可得到所需的脉冲信号,此脉冲信号再返回给单片机。选购的时候需要注意电子元器件的工作特性,比如使用电压必须是DC 5V,静态电流需要小于2mA,电平输出5V。此外,对于感应角度需要根据实际应用需求选择,比如有些产品规定了不大于15度,有些就可以提供比较广角的测量。探测距离也是比较参数之一,根据实际需要有大概2cm至450cm的短距离探测,这种短距离测量需求需要提升精度标准,一般也要达到0.2cm。


哥白尼曾经说过:“人的天职在于探索真理”在探索未知时,超声波便是重要之重要了。超声波测距中,电子元器件一般可以自动发送方波,自动检测是否有信号返回,通过IO输出一个高电平,高电平持续时间就是超声波从发射到返回的时间。在选购的过程中还要关注测距间隔时间要求,能不能满足实际需求,以提升应用能力。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)