处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

选购电子元件要看哪些方面

选购电子元件要看哪些方面
来源:网络整理 时间:2021-07-13

每种类型的电阻器都有一定的工作频率,选择元件时可以根据电路的频率来选择电阻的类型,尤其是高频电路,高频性能要好一些。应选择介电损耗较小的电阻和封装类型的大小。金属膜电阻比碳膜电阻具有更高的精度、更好的稳定性和更低的温度系数;金属氧化膜电阻在高温下稳定,抗热冲击,负载能力强。下面一起来了解一下选购电子元件要看哪些方面?

1、元件的额定功率

额定功率由电阻的热点温度决定,因为电阻受环境温度的影响很大。因此在电路中需要考虑电子产品的长期工作直径温度以及高低温度,从而计算出电阻功率是多少。一般设计电路时使用的功率小于额定功率,这是为了在电路中留出足够的降额余量以提高电路可靠性。

2、元件的额定电压

当电阻额定功率一定时额定工作电压随着电阻R的增加而增加,但随着电压的增加而增加,电阻流过电阻器的电流密度也会增加,这会导致电阻器局部发热严重,随着时间的推移电阻器很可能会老化失效。在电阻稳定性要求较高的电路和环境温差非常大的电路中必须充分考虑电阻温度系数对电路的影响。

3、元件的温度系数

在环境温度和电阻自身热量的影响下电阻的阻值会发生漂移,也就是所说的温度漂移。电阻的温度系数主要取决于电阻材料的电阻率和环境温度,一般薄膜电阻器和绕线电阻器的温度系数都比较小,而复合薄膜电阻器的温度系数比较大。

总而言之,选购电子元件要看元件的额定功率和额定电压以及温度系数,电阻精度也是选择硬件电路电阻的重要考虑因素。一般阻值要求不严格的电路不需要使用高精度电阻,但对于仪器电流、电测量电路、电压检测电路等电流或其他影响较大的电路则需要使用精密电阻。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)