处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

芯片类电子元件选型的因素有哪些

芯片类电子元件选型的因素有哪些
来源:网络整理 时间:2021-06-29

芯片是一种常见的电子元件,伴随着智能自动化工业设备的兴起,芯片在各个行业各类设备中的应用也是越来越广泛,给我们生产带来了很大的方便。但是需要注意的是一个小小的芯片损坏可能会导致整条产线停产,为了防止这种情况我们必须做到家中常备好芯片,目前这个元器件市场云龙混杂身为采购人员的我们怎样选择芯片呢?下边我们一块来看下。

(1)看应用领域

一个产品的功能性能一旦定制下来其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有通信、计算机工业控制医疗系统、消费电子汽车电子等。

(2)看自带资源

经常会看到或听到这样的问题主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求产品开发相对就越简单。

(3)可扩展资源

硬件平台要支持OS、RAM和ROM对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM但其容量一般都很小内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上这就要求芯片可扩展存储器。

另外我们还需看一下这个芯片的功耗,同类不同厂家的电子元件功耗差距十分大,选择功耗小的产品能给我们节省不少成本。很多顾客可能觉得这些成本不值一提,但是低功耗的产品即节能又节财还能增加可靠性,重要的是还能减少环境污染,爱护环境人人有责,身为企业加我们更应义不容辞。‍

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)