处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

元器件厂家介绍:电阻器检测的要点

元器件厂家介绍:电阻器检测的要点
来源:网络整理 时间:2021-06-24

元器件厂家介绍很多人对于这种装置名称感到十分的陌生,但是一说到在无线电和电器等物体中经常使用到的零部件很多人便能够理解,实际上这种使用到的零部件就是电子元件。电子元件并非指单一的某一种零部件或者一种装置,经常可以看见的开关、石英以及电源等都属于电子元件的范畴。当使用电子元件的设备出现故障之后先要进行的必定是对该类装置进行检查,而电子元件所有的检测中电阻器的检测是经常使用的一种检测技术,那么针对电阻器进行检查有哪些要点呢?



1、尽量使用电阻标称值大小进行检测

元器件厂家称利用电阻标称值进行检测是非常常见的一种电阻检测方法,这种方法具体操作为:将两表笔分别放置在电阻的两端引脚相接处,只要放置正确便可以轻松的检测出实际的电阻值。但是一般为了增强测量的精度,应该根据被测电阻的标称值大小选择相应的量程。由于有欧姆档刻度的非线性关系,测量的中间一段分度是比较精细的,因此在测量的时候应当使指针尽量落到刻度的中段位。


2、测量时手不要触摸导电部分

售后好的元器件厂家称在检测的时候,千万要注意手不能触摸到表笔和电阻的导线部分,避免检测的数据出现明显的错误。被监测的电阻从电路中焊下来的时候,至少要焊开一个头,以免电路中的其他电子元件会对测试造成明显的误差影响。色环电阻的阻值尽管能够直接使用色环标志来确定,但是为了更加明确的标识建议还是使用万用表测试实际的阻值。


品质好的元器件厂家称对电阻进行检测,是判断电子元件是否能够正常运作的一个非常好的方法,通过这样的检测可以更加清楚的知道电子元件出现了何种故障,从而对于应当如何维修也有了更加明确的方向和方法可以避免少走许多弯路。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)