任天堂NX内部芯片成迷,再用Tegra X1就是作死

时间:2016-08-01 10:19:48 来源:3DMGame 有0人参与

更多

最近外媒Eurogamer“泄露”了任天堂新主机NX的一些内幕消息。据说NX将采用NVIDIA基于ARM架构的移动芯片Tegra(X1),如果真的是这样,那么NX又在走Wii U的老路。2017年才来的NX性能仍然不及当前的主机PS4和XB1。然而事实真的是如此吗? 有外媒Direct Feed Gaming今日在Twitter上说,他很自信NX将采用一个全新的帕斯卡架构的Tegra芯片。

这个芯片有望在未来几周或几个月内被NVIDIA正式公布。

按照常理,如果NX使用之前的旧芯片Tegra X1,性能的确堪忧,虽然说对付掌机游戏或许没有压力,但是作为主机来说,性能确实太落后了。而如果NX采用的是NV的全新帕斯卡架构Tegra芯片,无疑更符合我们的期待,毕竟帕斯卡新技术,功耗低,性能提高了很多,对于NX或许是最适合不过了。


当然目前这些都是谣言,不过似乎唯一的事实是NX用的不再是AMD的X86架构半定制芯片,和PS4以及XB1不同。