IC Insights:传感器出货量增长能弥补价格下跌的负面影响

时间:2016-07-22 10:10:38 来源:EEFOCUS 有0人参与

更多

全球半导体传感器的出货量再获两位数增长,但由于主要几类传感器的价格大幅下滑,所以销售额的增长并没有出货量的增长看起来那么形势喜人。新型可穿戴设备、汽车、物联网等应用是拉动传感器出货量增长的主要驱动力,但加速度计、陀螺仪和磁性传感器的销售单价急剧下跌,因此IC Insights预计未来几年传感器销售额的增长率仅在5%左右,或者更低。

过去5年,智能手机、导航和一些新型传感器应用出现爆发式增长,再加上汽车电子与工业领域的持续稳定增长,是传感器市场发展的黄金年代。但根据IC Insight的估计,2015年至2020年传感器销售额(以美元计)的年复合增长率为5.3%,相比过去5年的8.9%差不少。出货量方面,2015 至2020年预计将保持两位数增长,年复合增占率可达12.4%,与2010至2015年间20.5%的增长率相比,也稍逊一筹。


2015年全球半导体传感器销售额为64亿美元,仅增长1%。不过IC Insights认为,传感器营收增长虽然低迷,但是可持续,到2020年销售额可达创纪录的83亿美元,出货量更是高达289亿颗,可望实现销售额连续十年增长。

在出货量方面,传感器已经保持了十年增长,即使在全球经济不景气的2009年,传感器出货量同比也增长了9%,但价格下跌导致销售额同比下降3%。

竞争和客户应用的低价导向已经使传感器的平均销售单价从0.66美元下降到0.40美元,而且传感器价格暂时看不到止跌的迹象。IC Insights预计,为扩大应用领域、迎合客户导向以及传感器系统封装技术的采用,未来5年传感器平均销售单价将以6.3%的年复合率下跌,2020年仅为0.29美元。

具体到MEMS传感器(加速度传感器、陀螺仪、压力传感器、麦克风等),2016年销售额有望达到48亿美元,同比增长4%,出货量达到76亿颗,同比增长10%。预计未来5年MEME传感器的销售额年复合增长率为5.5%,2020年销售额可达61亿美元;出货量年复合增长率可达11.9%,2020年出货量可接近 134亿颗。IC Insights预计,MEMS传感器价格将从现在的0.61美元下降到2020年的0.45美元左右。