处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Molex扩展Woodhead® Watertite® 布线解决方案系列

Molex扩展Woodhead® Watertite® 布线解决方案系列
来源:EEWORLD 时间:2014-09-23

    推出设计用于潮湿和严苛工业环境的新型现场多端口接线盒  。

    用于室内/室外应用的非金属多联箱提供更大的深度,具有NEMA 4X和IP66水分密封额定性能,增强了工人和设备的保护。

    (新加坡–2014年9月22日) Molex公司宣布扩展Woodhead® Watertite®  潮湿
环境连线解决方案 系列 ,增添三种带有封闭插头和减速器的FD多端口接线盒。非金属FD多端口接线盒使用刚性PVC制造,因此非常耐用且有效防止冲击和化学品的腐蚀。这些产品具有更大的深度,其体积超过传统FD多端口接线盒的30%,并具有单一、双联和三联配置,提供更大的灵活性。

    NEMA 4X和IP66评级能帮助确保接线盒具有安全、可靠的防水密封性能,以减少电气冲击、跳闸和其它电气危害的风险,即使在需要频繁的高压设备冲洗的环境中。FD接线盒经设计与Woodhead Watertite插头、插座和GFCI盖板组件共用,用于广泛的潮湿和严苛的工业环境。典型应用包括食品、饮料和化学加工设施、石油和天然气精炼厂、水处理厂,以及室外施工地点和活动地点。

    Molex工业产品经理Tony Quebbemann表示:“室内和室外电气连接暴露于潮湿和严苛环境中,这对需要操作这些设施的工人构成了重大的风险,造成工人受伤甚至死亡。Woodhead Watertite产品线在业界率先提供完全集成的防水密封连线解决方案,在需要较高的GFCI保护水平的环境中降低风险。Molex会继续开发新的创新产品,帮助提升电气安全性和工人保护,让用户更加安心。”

    Woodhead系列Watertite组件经过设计和制造,可在广泛的工业严苛环境中可靠地运作。除了精选的FD非金属接线盒之外,Watertite产品组合还包括:GFCI盖板模块和标准盖板、电源线、插头、连接器和插座。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19278次
2 1N4001 0.19MB 15232次
3 DAC1220E 0.95MB 13349次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13321次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11426次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9057次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6766次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6537次
9 DS1337U+ 0.28MB 6499次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6437次