处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体(ST)发布新的开发生态系统,STM32L4系列低功耗微控制器增添新产品

意法半导体(ST)发布新的开发生态系统,STM32L4系列低功耗微控制器增添新产品
来源:与非网 时间:2016-07-19

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)近日发布支持其的STM32L4 低功耗高性能微控制器(MCU) 的开发生态系统,同时宣布该系列产品新增五个产品线,为客户提供更多的封装类型和存储容量选择。

STM32L4扩展生态系统基于意法半导体免费、易用的 STM32Cube软件开发平台,包括STM32CubeMX初始化代码生成器及配置器和STM32CubeL4软件包。其中,STM32CubeMX有针对超低功耗设计、简单易用的的功耗估算功能,而STM32CubeL4软件包含有中间件、Nucleo-32板支持包(BSP)、硬件抽象层(HAL) 和底层应用程序编程接口(LLAPI)。为了便于用户快速启动新项目,纤薄的NUCLEO-L432KC 开发板 是首个集成一款QFN32微型封装微控制器的Nucleo-32开发板,板载一颗STM32L432KCU6 微控制器(UFQFPN32),允许用户直接使用ARM® mbed™在线开发工具,板载Arduino Nano针脚布局可简化功能扩展,集成的ST-Link调试器/编程器支持大容量存储器和无探针调试。

STM32L43x和STM32L44x的五个新产品线包括USB控制器、LCD控制器和加密硬件等不同用途的片上外设灵活组合的多款产品。 256KB的闪存和少引脚封装,使其特别适合成本敏感应用。新产品还提供丰富的数字外设,包括真随机数生成器(TRNG)和智能模拟功能,例如,500万次采样/秒的12位模数转换器、内部基准电压电路和超低功耗电压比较器。

所有产品均体现意法半导体低功耗创新技术的优势,其中 FlexPowerControl(FPC)为模拟外设、USB电路和I/O端口门控电源单独电源电压域。数据处理模式(BAM)实现高能效数据采集,七种低功耗模式下面还有深度低功耗子模式,在各种工况下限度提升节能效果。

据EEMBC™ ULPBench™测试显示,意法半导体低功耗技术,结合32位ARM Cortex®-M4F内核的性能,是新产品的高能效的重要保证。在 3.0V电源下,无降压功率转换器辅助,STM32L433取得177 ULPMark™-CP[1]的测试成绩。开启意法半导体的ART Accelerator™加速创新技术,终测试成绩也高达273 CoreMark®。

新产品现已上市,采用5mm x 5mm QFN-32到14mm x 14mm LQFP-100的微型封装,其中包括3.14mm x 3.13mm WLCSP封装。STM32L431KBU6内置128KB闪存和64KB SRAM,采用QFN-32封装。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19211次
2 1N4001 0.19MB 15197次
3 DAC1220E 0.95MB 13319次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13278次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11371次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8985次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6709次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6483次
9 DS1337U+ 0.28MB 6427次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6395次