Mentor Graphics 扩展 PADS PCB 产品创建平台

时间:2016-07-15 10:17:14 来源:与非网 有0人参与

更多

Mentor Graphics 公司(纳斯达克代码:MENT) 今天宣布在 PADS® PCB 产品创建平台中新增一些功能。全新的模拟/混合信号 (AMS) 以及高速分析产品能够解决混合信号设计、DDR 实施以及正确的电气设计 signoff 的相关工程挑战。全新的 PADS AMS 设计套件、PADS AMS 云、PADS HyperLynx® DRC 以及 PADS HyperLynx DDR 产品不仅紧密集成,而且非常经济实惠,可以简化设计流程,确保实现电路性能目标,从而减少原型和设计改版次数。扩展的 PADS 产品创建平台结合了最近推出用于电源完整性和热分析的 PADS HyperLynx® DC Drop 和 PADS FloTHERM® XT 产品,可以为工程师提供以前在主流 PCB 市场无法取得的技术。

“由于对于高端设计日益增长的需求,我们的产品开发将面临更多的挑战,”Furaxa 公司的总裁 Joel Libove 博士说道,“全新的 PADS 产品能为我们提供基本仿真技术,用以生产更为复杂的产品,确保我们在功能、价格以及交付方面履行对市场的承诺。”

模拟/混合信号设计

当前大多数电子产品都包含模拟内容,此模拟内容必须在整个系统中进行设计和验证,这就使得模拟/混合信号仿真成为产品创建的关键步骤。为满足这一需求,将会向 PADS 用户免费提供全新的 PADS AMS 云服务(基于云的电路探索/仿真环境以及用户社区)。具有各个级别专业知识的用户可以在发布或下载设计和模型的在线协作环境中,创建并分享模拟、混合信号和混合技术设计。专为 PADS 客户而设的独特优势:在 PADS AMS 云中创建的电路设计可传输到 PADS AMS 设计套件桌面环境,因此无需手动重新创建电路来进行高级分析以及驱动 PCB 设计流程。

作为业内独一无二的产品,PADS AMS 设计套件是真正完整的设计创建解决方案,工程师可在单一环境中对模拟/混合信号 (AMS) 进行设计和仿真。在单个原理图会话中,不仅能利用 VHDL-AMS(IEEE 标准,连同基于 SPICE 的强大仿真引擎)的强大功能和灵活性来进行模拟电路仿真,还能使用 HyperLynx 工具进行拓扑探索。除直流偏置、时域和频域仿真等常规核心 AMS 仿真分析之外,标准仿真分析中还增加了扩展的分析功能,如多运行参数扫描、灵敏度、蒙特卡罗和最坏情况分析,以此满足特定的工程需要。

PADS 模拟/混合信号设计的关键优势:

·原理图设计(包括元器件数据管理、约束定义和派生设计功能)、模拟电路仿真以及 PADS HyperLynx 布局前分析都集成在一个单一环境中。

·无缝准确地反映电路的电子和机电元件。

·用于电路验证的核心功能以及针对现实世界可变性进行的优化。

DDR 仿真

DDR 存储器在各种电子设计中的应用已非常普遍,现已进入主流市场中。由于 PADS 产品创建平台中纳入了集成式 DDR 仿真,因此工程师可以使用新款 PADS HyperLynx DDR 模块在简单易用且经济实惠的环境中快速识别并解决 DDRx 设计特定的信号完整性 (SI) 和时序问题。

关键功能:

·识别并解决 SI 减损(过冲/下冲、振铃)以及时序问题(建立/保持、降额、时序偏移、数据总线裕量)。

·通过 DDR 向导实现简易设置、自动化的总线仿真以及结果报告整合。

·针对所有接口提供简化的、汇总性的通过/失败判断。

·基于 HTML 的报告可以提供设计文档以及基于 Web 的结果发表。

电气 DRC、验证以及 Sign-off

主流 PCB 设计市场现提供 PADS HyperLynx DRC 工具,工程师可以借此进行电气规则检查,识别将影响设计完整性和电路板性能的违规情况,加快电气 Sign off 流程。通过使用预定义规则,即使在最大型的设计中也能快速识别跨越空隙的走线以及更改参考平面的走线等问题。有了集成式电气 DRC 技术,工程师能在制造交付前确保其 PCB 设计拥有正确的电气设计。

关键功能:

·通过基于规则的方法来识别非 CAD 的约束,快速简易地获得结果。

·针对 EMI、信号完整性以及电源完整性的开箱即用型检查。

·与 PADS PCB 产品相集成的可视化结果和简易违规识别。

“对于主流层次和企业层次而言,PCB 工程挑战都很艰巨,Mentor 的职责在于为我们的客户提供具有竞争力的优势,用以解决最复杂的设计,”Mentor Graphics BSD 副总裁兼总经理 AJ Incorvaia 说道。

“我们的 PADS 产品创建平台中拥有模拟/混合信号、DDRx、DRC 分析以及我们近期推出的电子散热和直流压降等工具。因此,电气工程师现在可以利用这一平台获得以前在主流 PCB 市场无法取得的技术。PADS 可帮助客户设计复杂产品,使其从概念到制造都信心十足。”