IC Insights:别担心,手机用IC市场未来三年还可保持高增长

时间:2016-07-15 10:11:28 来源:EEFOCUS 有0人参与

更多

IC Insights认为,得益于手机用IC总价值的不断提高(同时支持2、3、4G与智能化让手机越来越复杂,用到的IC越来越多),再加上智能手机占手机总出货量的比重越来越高,手机用IC市场规模在2019年可达943亿美元。在2013年和2014年,手机IC市场都保持了两位数的增长,但2015年同比增长仅 2%,2016年市场仍不见起色,但IC Insights预计2015至2019期间,手机IC市场可保持6.7%的年复合增长率,比整体IC市场的增长率高3个百分点。到2019年手机IC市场规模将比2015年高约30%。

2015年,包括应用处理器在内的微处理器(MPU)是手机IC中平均单价最高的,平均每部手机达到9.92美元。专用逻辑芯片排第二,每部手机会用到8.55美元的专用逻辑芯片。

2015年手机用存储器市场规模达到210亿美元,其中DRAM占了59%,即123亿美元,其余基本上是NAND型闪存。高端手机普遍加大存储容量是促进手机内存市场增长的主要原因。

2015年每部手机所用模拟器件的平均价格达到了6.64美元,手机用模拟器件市场规模同比增长8%,比模拟市场整体增长率高了6个百分点。2015年全球手机模拟芯片销售额达到了125亿美元,其中83%为以混合信号器件为主的专用模拟芯片。

IC Insights预计,到2019年,由于低端智能手机占比会越来越高,微处理器在手机用IC中的占比将从2015年的26%降低到23%。2019年手机DRAM市场规模可达199亿美元,将是手机闪存市场(95亿美元)的两倍多。与高速增长的手机DRAM市场不同,手机用DSP到2019年销售额不足1亿美元,相比2012年的13亿美元,这个市场正在走向消亡。