Pebble 的新手表主打健身功能

时间:2016-05-25 10:12:56 来源:engadget 有0人参与

更多

其实 Pebble 的诞生远在 Android Wear 和 Apple Watch 之前,而且说实话,它甚至有可能是至今为止最为成功的智能手表之一。但自从其在 Kickstarter 上创下了惊人的募资记录(一千万美元)以后,竞争者纷至沓来,整个市场也开始变得越来越热闹。后来 Pebble 推出了新的 Time 系列,在原有 e-ink 技术的基础上又增加了显示彩色的卖点,同时还对 UI 进行了改良。

只是,这批产品的反响似乎不如以往,而 Pebble 自然也会力求做出一些改变。于是今天,全新的 Pebble 2 和 Pebble Time 2 正式登场亮相,希望靠内建心率感应等健身功能,再次赢得更多消费者的心。

之所以会将侧重点放在运动上的理由非常简单,按照 CEO Eric Migicovsky 的说法,健身记录是 Pebble 用户在通讯以外,使用第二频繁的场景。正因为此,他们如今也在 Health 应用里加入了更多功能,并且为有需要的人(主要是跑者)单独推出了 Pebble Core 随身记录器。所有这些,都是为了更顺利地攻入健身市场。「这是顶尖智慧手表与超赞运动记录器的绝佳组合。」Migicovsky 这么说道。

在两款新品中,售价 129 美元(约人民币 850 元)的 Pebble 2 风格更偏休闲一点。它的设计优点类似于初代的 Pebble,同样采用了黑白 e-paper 屏幕,并配有软质的弹性硅胶表带。除此之外,它也支持最深 30 米的防水,专门的快拆按键也让佩戴者可以随时方便地更换 22mm 表带。值得一提的是,尽管 1.26 寸的屏幕跟过去相比大小并没有变化,但四周的边框已经变窄了一些,因此整个机身也变得更为小巧(三围 39.5 x 30.2 x 9.8mm)。配色方面,共有黑、白、青、红、绿这几种款式,一次充电最长能使用七天时间。前面说到的心率感应功能,会持续以十分钟一次的频率进行记录,这在另一款 Pebble Time 2 上也是一样。
说到 Time 2,它其实是 Time 的升级版本,但此番 Pebble 直接融入了 Steel 机种的金属元素。表身采用的不锈钢,达到了航海用级别,虽然标配的是硅胶表带,但只要多加 30 或 50 美元,就可以将材质换成皮革或金属。手表本身的零售价是 199 美元(约人民币 1,300 元),跟前代维持同一水平。屏幕也是彩色,但尺寸达到了 1.5 寸(分辨率 200 x 228),表身也相应变大了一点(40.5 x 37.5 x 10.8mm)。续航力则能达到十天。

除了硬件以外,软件的部分也有更新。原先颇好用的 Timeline 功能,让使用者无需进入应用就能轻松 peek 到一些接下来会用到的信息。在这个基础上,Pebble 现在让设备能够在事项发生前 5 到 10 分钟时,自动触发对应的 peek。换句话说,它就好像是行事历提醒,但不会占据整个屏幕,而是会根据内容调整尺寸,出现在表盘的下方位置。

从今天开始,Pebble 2 和 Pebble Time 2 会在 Kickstarter 上开启预售。最终的零售价前面已经将过,但你如果现在去参与众筹的话,就能享受到 99 美元(约人民币 650 元)和 169 美元(约人民币 1,100 元)的优惠价格。具体的发货时间,则被暂时定在今年九月。

标签 Pebble