索尼PlayStation VR发布:定价399美元

时间:2016-03-16 14:54:01 来源:快科技 有0人参与

更多

无论是媒体厂商还是玩家,很多人都把2016年视为VR(虚拟现实)元年。在今年,PlayStation VR、Oculus Rift以及HTC Vive三款重量级的VR设备亮相。

索尼PlayStation VR


在今天早些时候的GDC大会上,索尼正式公布PS VR的价格定在399美元(约合人民币2597元),发售日期2016年10月

发布现场


这个价格不仅比Oculus(599美元)、Vive(799美元)本体要便宜,而且配合PS4使用的综合成本不到人民币5500元,可以说是目前性价比最高的VR解决方案了

官方参数如下——

- 5.7寸OLED显示屏,RGB排列

分辨率1080P(单眼960*1080)

刷新率最高120Hz,最低90Hz

- 延迟低于18ms

- 9颗LED位置追踪

- 360度头部位移捕捉

- 视角100度

支持Dual Shock 4手柄和PS Move

同时,索尼表示,PS VR需要配合PS Camera使用,而且标配不含Move控制器。

在内容方面,10月上市时,将至少有50款游戏一同发售,此前,吉田修平确认的有《铁拳7》《GT赛车》等。

另外,PS VR英国售价349英镑(3216元)、欧洲其他地区售价399欧元(2885元),日本售价44980日元,国内能否同步上市暂不得而知。