处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

据说这家厂商把手机音频SoC做成了艺术,ES9118芯片都能做点啥

据说这家厂商把手机音频SoC做成了艺术,ES9118芯片都能做点啥
来源:雷锋网 时间:2016-02-25

由于vivo、小米、魅族等厂商的推动,著名音频芯片厂商ESS Technology被大家熟知,在MWC2016上它又给大家带来了专为手机设计的ES9118。和我们熟知的ES9018K2M、ES9028Q2M等DAC以及ES9601、ES9603等运放芯片不同,ES9118属于“HiFi System-On-Chip”,即HiFi SoC。

我们经常接触的手机SoC通常代表CPU、GPU、基带等几部分的集合,而HiFi SoC则是由DAC、运放以及输出切换组成,只需要一颗芯片即可实现以往数颗芯片的功能,尤其适合手机使用,是一种很好的音频解决方案。

ES9118信噪比126dB,总谐波失真加噪声-113dB,DAC支持32-Bit,双声道,支援32-bit 384kHz PCM and DSD256解码。性能在手机的音频解决方案里面是顶级的水平。HiFi SoC的出现让手机的独立音频模块又有了新的模式以及方向,使用这样的芯片可以进一步节省主板空间同时降低功耗,对“寸土寸金”的手机来说无疑是很有益的。