Apple Pay在美国成摆设?咱有数据!

时间:2016-02-22 16:53:04 来源:第一财经日报 有0人参与

更多

2014年12月,就是ApplePay在美国面世后的2个月,调研公司ITG发布报告称,美国移动支付市场所有交易量的4%是通过GoogleWallet完成的,而ApplePay的这个数字是1%。

FirstAnnapolisConsulting在2015年年底对美国ApplePay用户习惯做了一个调查发现,2015年年底只有20%的iPhone6用户表示使用过ApplePay,较年初的22%有所下降。在使用过ApplePay的人中,只有15%的人经常使用,同样这比春季时调查数据下降了4个百分点。

不过,因为线上线下伙伴支持,ApplePay据说已经到了拐点。PiperJaffray分析师表示,由于支持ApplePay的应用程序越来越多,甚至超过了之前赖以生存的线下零售伙伴。ApplePay最早在美国投入使用,现在全球能用ApplePay的国家有五个:美国、英国、澳大利亚、加拿大和中国。据说,接下来一个开通的国家是法国,之后还有韩国。

近三年,移动支付市场在中国经历了井喷式的发展,尤其是2015年年初,同比增长率达到了1000%。ApplePay副总裁 JenniferBailey表示,中国可能成为全球ApplePay最大的市场。目前苹果在大中华区的营收排全球第二,iPhone的大中华区销售量位列全球第一。