处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Helio X20也过热?联发科给个说法

Helio X20也过热?联发科给个说法
来源:凤凰科技 时间:2016-02-03

北京时间2月3日消息,提起联发科这个名字,大家都会将其与入门智能手机联系起来,确实,该公司的廉价解决方案绝对是千元机。2015年该公司压上技术推出Helio系列,准备与其他芯片厂商在高端市场一较高下,但终Helio X10还是没能改变命运,成了千元机标配。其实联发科的Helio系列还有一个大杀器——X20,该处理器激进的搭载了10核心,相信在性能表现上一定不差。

其实X20去年5月就正式发布了,但至今我们也没见到搭载该芯片的手机,难道8个月的打磨期都不够联发科用吗?据外媒报道,该公司在X20上遇到了麻烦。

首先,该芯片的Wi-Fi出现了断流问题,联发科修复了这一问题后,X20又像骁龙810一样出现了过热问题。传闻显示这一问题非常严重,许多厂家由于散热问题终都选择弃用X20。眼下,还没有消息显示X20会继续跳票还是按原计划出货,不过这些传闻已经为其前途蒙上了阴影。

经过了去年骁龙810过热问题的洗礼,芯片的散热问题也成了用户的关注点之一。在去年的旗舰大战中,三星Galaxy S6就是由于摒弃了骁龙810才获得了完胜,而其他没有芯片自研能力的厂商只能默默吞下苦果。其实发热和性能是此消彼长的关系,想要解决发热问题就要减少核心,这样势必会影响到芯片的性能。

高通表示今年的骁龙820将会改掉“发烧”的毛病,虽然搭载该芯片的手机还未上市,但有了三星的协助,相信该处理器不会让我们失望。但联发科呢?谁能出手拯救它?难道X20也要重复骁龙810的命运?


联发科Helio X20十核处理器

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19237次
2 1N4001 0.19MB 15217次
3 DAC1220E 0.95MB 13334次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11393次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9025次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6735次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6507次
9 DS1337U+ 0.28MB 6466次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6412次