意法半导体智能物件技术助力PIQ多功能运动穿戴式传感器

时间:2016-01-27 13:26:25 来源:EEFOCUS 有0人参与

更多

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其传感器、控制器和通信技术获PIQ公司采用,用于2015年PIQ公司在高尔夫球和网球市场推出的一款设计轻巧且低功耗的穿戴式成绩测试及训练装置。

通过追踪手和腕的多轴运动执行击球动作3D分析,PIQ多功能运动(multi-sport)传感器有助于提高比赛成绩和打球技术。新产品的尺寸为 44mm x 39mm x 5mm,重量只有10克,不论是装在运动手环里,夹在高尔夫球手套上,还是嵌在腰带上,戴着运动都十分方便。

在网球相关应用中,通过与法国网球拍公司百宝力(Babolat)合作,手表式显示器能够显示统计数据,例如挥拍速度和提拉力量,每次击球产生的数据可通过手机应用共享,以便教练进行详细的分析。高尔夫球传感器则与Mobitee高尔夫球配件和数字球场地图配合,PIQ多功能运动传感器能够显示到绿地的距离,并共享相关数据,以便立即回播击球画面。为了新增一个滑雪场功能,PIQ与滑雪装备公司Rossignol合作推出一款智能腰带和一个手机应用程序,用户可以记录滑雪距离,分析跳跃和转弯动作,让滑雪爱好者能够互相挑战。

PIQ首席执行官Cédric Mangaud表示:“我们的目标是运用每一个适用的测量方法,让运动变得更加令人兴奋,给用户带来最好的使用体验。意法半导体拥有同类最出色的、能够帮助我们实现目标的控制器、传感器、通信技术和电源管理方案。因此,我们选择了意法半导体一站式服务,并努力向未来目标迈进,在我们的应用软件和合作产品中增加24种运动和比赛。”

PIQ团队选择意法半导体的高能效、高性能STM32F4微控制器设计多运动传感器的主控制器,取得复杂的传感器数据处理任务所需的顶级性能。STM32F4的丰富电源管理功能有助于将功耗降至最小绝对值,最大限度延长电池续航时间,超低功耗对于穿戴式设备至关重要。

PIQ的Bluetooth 无线子系统用于连接用户手机。该子系统采用意法半导体的创业内最低功耗的BlueNRG智能蓝牙无线控制器,与射频天线接口芯片BALF-NRG配套使用,可以节省电路板空间。 BALF-NRG采用意法半导体的集成无源器件技术(IPD,Integrated Passive Devices),在电路板上仅占用1.19mm2,同时还能提升无线通信性能。

PIQ设计团队还利用意法半导体市场领先的MEMS[ MEMS:微机电系统,包括微型芯片尺度的压力传感器、加速度计、磁力计、陀螺仪和麦克风。] 技术,集成LPS25HB气压传感器。根据市调机构IHS报告显示,意法半导体是穿戴式产品市场最大的MEMS和传感器厂商,市场份额超过25%,在全球拥有近1,000个MEMS相关专利和专利申请。此外,新款的多功能运动传感器还采用意法半导体的高性能和高能效STBC02锂电充电控制器和 STM6600智能按钮控制器,前者用于管理电源,可最大限度延长电池续航时间,后者用于电源开关和复位按键。

此外,意法半导体还提供PIQ传感器充电器的主要组件,利用有智能充电功能的STBCFG01高能效充电器芯片和LD39130S超小高精度稳压器,使用低成本高能效STM32F0充当充电系统微控制器。

STM32F4、STM32F0和BlueNRG蓝牙芯片全部搭载ARM Cortex-M内核处理器。意法半导体是全球最大的ARM Cortex-M微控制器厂商,产品组合覆盖包括M0、M0+、M3、M4和最新的M7在内的各类内核。

意法半导体欧洲、中东及非洲区(EMEA)市场应用副总裁Philip Lolies表示:“PIQ多运动传感器是一项引人注目的开发成果,将穿戴式装置提升到一个新的水平。意法半导体多款产品被这个项目选用,表明我们的高度微型化的节能产品和相关设计支持工具如何为下一代智能物件提供一个强大的解决方案。”