来源:engadget
时间:2016-01-18
公司准备换一批新电脑,但不想用的 Windows
系统?这在过去可能不是件难事,但放到现在,或许就会成为一个问题了。早些时候微软正式宣布,AMD、英特尔、高通未来推出的新款处理器,必须要同时搭配
使用新版的 Windows 系统(现在来说就是 Win 10)才可获得对应的企业支持。换句话说,大家就不要指望在接下来的 Kaby Lake
商务 PC 上再去安装 Windows 7 了。
而对现有的处理器来说,微软会拟定一批可用于 Windows 7 或 8.1 的 Skylake 产品,但在 2017 年 7 月 17
日支持期结束以后。还在使用相关设备的用户,想要企业支持就必须要升级到 Windows 10 才行了。不出意外的话,戴尔、惠普和联想的新款商务
PC 都会在支持之列,但保险起见,还是建议在微软的名单正式出来后,确定一下再进行购买。
微软推出这项新政的目的,是为了将 Windows 和的硬件「深度整合」在一起。「商务 PC 不升级」这个老大难问题,如此一来也有望被逐渐地解决吧(尽管公司未必会情愿...)。