处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

联发科再推三款新芯片:物联网版图至少有我一半

联发科再推三款新芯片:物联网版图至少有我一半
来源:新电子 时间:2016-01-18

看好物联网发展前景,联发科已锁定智慧家庭、穿戴式装置及自造者(Maker)等市场全力展开抢攻。今年国际消费性电子展上更一口气推出三款新品,包括支 援低功耗蓝牙(BLE)及双频Wi-Fi的家庭物联网晶片、整合双模BLE及GPS的穿戴式晶片,以及具备高动态范围(HDR)的4K超高解析度蓝光播放 器系统单晶片(SoC),以扩增产品阵容。


事实上,由于近年来行动处理器市场随终端产品出货趋缓,加上后进竞争者不惜成本抢夺市场占有率的影响,行动处理器商已纷纷转向布局新兴应用领域,尤其是物联网市场。在这之中亦可看到联发科将在物联网市场一展抱负的雄心。

联发科副董事长暨总经理谢清江表示,物联网将会是市场未来关注的焦点,也是联发科往后将持续聚焦发展的重点,联发科已推出相关晶片平台,并积极发展穿戴式、智慧家庭、医疗、汽车和无人机等应用;同时也将持续透过MediaTek Labs支援全球的开发人员社群。

据了解,联发科在CES上发布的家庭物联网晶片方案MT7697具备高整合度及超低功耗等特色,可灵活地在低功耗蓝牙和Wi-Fi间切换连接,非常适合家 用电器、家庭自动化、小型智慧装置、物联网装置的桥接器(Bridges)与连接云端服务等多种应用,预计将于2016年上半年全面供货。

另外,推出的智慧手表平台MT2523,是专为运动及健身用智慧手表所设计的解决方案,也是全球首款高度整合GPS、双模低功耗蓝牙,同时支持高解析 度MIPI显示萤幕的系统级封装(SiP)晶片解决方案,将在2016年上半年量产。搭载MT2523方案的可穿戴设备充电一次就可待机一周以上。

联发科副总经理暨物联网事业部总经理徐敬全指出,MT2523所具备的低功耗及具备多种丰富功能等优点,将推动智慧型手表及功能手环等穿戴式装置产业向前跨越一大步,亦带领联发科将事业版图延伸至物联网产品领域。

至于首款支援超高解析度(UHD)和HDR成像的4K蓝光播放器SoC--MT8581,将于2016年下半年量产,能够提供比当前蓝光播放器高达四倍的 像素密度。无论是HEVC、H.264和VP9格式的4K(3840x2160)影音内容,还是MPEG-2、VP8和VC-1 2K格式的传统2K(1920x1080)内容,MT8581均支援60幅的码率解码。

另一方面,联发科也透过支援自造者社群,来拓展物联网版图。其发布的LinkIt开发平台可降低自造者进入物联网的门槛,并可助力该公司扩展物联网应用市占版图,创造双赢的局面。

从各大行动处理器厂纷纷布局物联网的动向,不难看出在智慧型手机市场进入高原期,且行动处理器价格竞争日趋激烈的情况下,晶片商已积极跳脱智慧型手机单一市场思维,朝向智慧装置整合与应用服务的方向前进,期能在新兴领域闯出一片新天地。