来源:eettaiwan
时间:2016-01-13
网路购物通路亚马逊(Amazon.com)旗下子公司Annapurna Labs Inc.日前宣布推出基于ARM的Alpine系列晶片与子系统,瞄准家用Wi-Fi路由器与网路附加储存(NAS)装置市场。
Annapurna
Labs是Amazon在2015年1月收购的一家以色列晶片公司,据传这笔收购交易价格可能在3.5亿~3.7亿美元之间。Annapurna
Labs由该公司创办人Avigdor Willenz于2011年成立。Avigdor Willenz还曾经创办晶片设计公司Galileo
Technologies,不过这家公司已经在2001年被Marvell以27亿美元收购。
该公司表示,Alpine系列产品线采用多达4 颗ARMv7与ARMv8处理器核心,支援家庭应用与服务部署,包括媒体管理、物联网(IoT)管理、安全监控以及4K/UHD电视视讯串流。
基于Alpine晶片的产品目前已经出现在Netgear、QNAP Systems与Synology等多家网路设备供应商的产品系列中,包括家庭闸道器、Wi-Fi路由器以及NAS产品等。