• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Microchip USB Type-C控制器入驻Mouser 加快转换与实现流程

来源:云汉芯城
时间:2016-01-07

分享至:

2016年1月7日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Microchip Technology的 UTC2000 USB Type-C™控制器。此控制器芯片与USB传统数据协议和标准向后兼容,允许设计人员以较低的成本在新一代或现有产品中添加USB Type-C 连接器,加速产品上市并减少物料清单 (BOM)。

Mouser分销的Microchip UTC2000 USB Type-C控制器专为USB 2.0/3.0下行端口 (DFP) 和上行端口 (UFP) 应用而设,并可执行实现基本USB Type-C连接器所需的所有必需检测与控制功能。在DFP应用中,此控制器可检测无源电缆、电力电缆和USB音频适配器,并具有主机使能控制和过流检测等功能。在UFP应用中,UTC2000控制器用于检测有效的USB Type-C连接、插头方向以及DFP的充电能力。UTC2000还能监控VBUS以确保范围有效并检测过流情况。

UTC2000控制器采用16引脚QFN封装,外形小巧,允许设计人员在计算机、 转接坞、电池充电器等各类产品中添加USB Type-C功能。 UTC2000能在4.5V–5.5V 的单电源下工作,功率高达15W,并提供两种各种温度范围选择:商业级(0 ℃至 +70℃)和工业级(‑40℃至+85℃)。此控制器还具有支持的UTC2000评估套件,用于演示USB Type-C 的小尺寸和可逆性。此套件内含DFP板和UFP板(两者均配有板载UTC2000控制器)和USB Type-C电缆。

更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/microchip/microchip-utc2000-controller/

更多新闻