处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Atmel在2016 CES 发布一款面向成本优化型物联网和可穿戴应用的超低功耗互联平台

Atmel在2016 CES 发布一款面向成本优化型物联网和可穿戴应用的超低功耗互联平台
来源:EEFOCUS 时间:2016-01-07

全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域的Atmel公司 (纳斯达克股票交易代码:ATML)近日发布了一款面向成本优化型物联网(IoT)和可穿戴应用的完整超低功耗互联平台。该新平台采用全球功耗低的 ARM Cortex-M0+内核之Atmel | SMART SAM L21 和荣获大奖的BTLC1000 蓝牙智能解决方案,为那些需要监测活动和环境的电池供电型应用提供了完美的解决方案。

 

低功耗互联平台的关键组件包括Atmel | SMART SAM L21 MCU和Atmel SMART蓝牙智能解决方案,两者均达到业内标准。SAM L21的ULPBench™评分高达185,在运行业内低功耗基准测试EEMBC® ULPBench的所有Cortex-M0+内核中,创造了得分的记录。其工作模式下的功耗为35µA/MHz,而在睡眠模式下的功耗仅为 200nA。Atmel的蓝牙智能解决方案比相近的竞品解决方案小25%,采用 2.2mm X 2.1mm的晶圆级芯片尺寸封装,可让设计人员为下一代互联IoT和可穿戴应用打造各种超小型的工业设计。

 

市场研究显示,与2015年的200亿美元相比,到2025年,可穿戴设备市场的规模接近700亿美元,其中,包括医疗和运动健身在内的医疗健康领域将占 据主导地位(IDTechEx, 2015*)。鉴于这个增长预期,智能和互联可穿戴应用厂商将需要低功耗以及易于实现的平台,而这些平台应具备更加简约的用户界面、数据采集用嵌入式处理 器和环境监测用传感器等。

 

Atmel的低功耗互联平台是一个设计就绪型单元,展示了其覆盖广泛的超低功耗智能、安全和互联产品以及合作伙伴的先进技术。该平台采用30mm X 40mm规格尺寸,整合了Atmel | SMART超低功耗 MCU、蓝牙智能低功耗连接、电容触控界面、安全解决方案、完整的软件平台、实时操作系统(RTOS)、一个BHI160六轴SmartHub运动传感器 和一个Bosch Sensortec 出品的BME280环境传感器。凭借极低的功耗,该平台可以使用一粒纽扣电池供电。此外,厂商还能受益于Atmel广泛的传感器合作伙伴。

 

为了简化设计流程,新平台还兼容Atmel易用、全面的旗舰型集成开发环境Studio 7以及全球首个基于web的软件配置与代码生成的直观平台Atmel Start。这个全新的超低功耗可穿戴应用平台,将亮相于2016年1月6日至9日在拉斯维加斯举行的2016国际消费电子展,在位于南二号厅 MP25760展位的Atmel会议区中进行展示。

 

Atmel 公司微控制器业务部产品营销总监Andreas Eieland表示:“作为一家的超低功耗物联网解决方案供应商,我们了解,现成的以及易于实现的参考平台对于加快可穿戴应用的普及和新产品的快速上 市而言是不可或缺的。Atmel推出的这个参考平台,可让我们的客户为医疗、运动健身等成本优化型但竞争力极高的市场开发差异化解决方案。我们将凭借 该简单且包含完整软件与硬件解决方案的超低功耗平台,继续推动物联网和可穿戴设备市场向前发展。”

 

供货情况
Atmel的超低功耗可穿戴设备参考平台,将亮相于2016年1月6日至9日在拉斯维加斯举行的2016国际消费电子展,在位于南二号厅MP25760展位的Atmel会议区中进行展示。