处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

有WiGig USB 3.0转接器参考设计,802.11ad还愁不普及

有WiGig USB 3.0转接器参考设计,802.11ad还愁不普及
来源:新电子 时间:2016-01-06

Wi-Fi联网速度再升级。莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)旗下SiBEAM推出一款支援IEEE 802.11ad无线标准(WiGig)的USB 3.0转接器参考设计。其可使用60GHz频段实现每秒数千兆位元的无线互连应用,协助原始设备制造商(OEM)为笔记型电脑和桌上型电脑增添数千兆位元 的无线互连功能,并可与高通创锐讯(Qualcomm Atheros)的802.11ad网路解决方案互补,具备端到端的相容性。


莱迪思半导体首席战略和技术长暨SiBEAM总裁Khurram Sheikh表示,高画质和4K视讯的无线串流应用呈现爆炸式的成长,将会把现有的Wi-Fi网路技术推向极限。该公司推出的USB 3.0 802.11ad转接器参考设计,与Qualcomm Atheros 的802.11ad存取点解决方案相容,有助OEM运用完整端到端60GHz无线网路解决方案,满足更高网路速率和更低讯号干扰的要求,为消费者带来新一 代Wi-Fi体验。

据了解,无线资料流量持续以指数级增长,导致2.4和5GHz的Wi-Fi网路出现壅塞情况。802.11ad标准运用60GHz频段,可提供较目前 Wi-Fi技术快十倍的连接速率。为进一步提升效能,该参考设计结合SiBEAM先进的波束形成技术,为OEM提供稳定的射频效能实现更加可靠的无线讯 号。

Qualcomm Atheros产品管理部副总裁Tal Tamir表示,消费者对于更优质无线体验的需求持续增长,SiBEAM的USB 3.0解决方案将有助加速产业界对802.11ad技术的采用,从而满足市场需求。

据悉,SiBEAM 的USB 3.0 802.11ad参考设计包含一个802.11ad MAC/基频晶片SB6501,以及一个封装上配有相控阵列天线的60GHz射频晶片Sil6312。该参考设计将于2016年2月接受评测。