• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

16G内存实在不够,千元机已迈入大内存时代!

来源:集微网
时间:2016-01-05

分享至:

1月4日,2016年奇酷大神的场媒体沟通会“让过去成为过去,让未来到来”在京举办。这是大神品牌两周年纪念,同时还正式发布大神Note3高配版。

大神品牌343天估值10亿美金,靠的是什么?


颇有意思的是,沟通会的地点选在了大神款手机的旧址——兰特伯爵酒吧,可见除了为大神两周年庆生之外,恐怕有更深的寓意。
 

虽然有新品发布,但奇酷总裁祝芳浩不愿意称之为一场发布会。沟通会现场,祝芳浩跟在座的媒体、粉丝们回顾了大神品牌两周年的风雨历程,并介绍了大神与奇酷的双品牌策略。

大神作为一个仅仅诞生两年的互联网品牌,战绩赫赫,创造了诸多的“首款”和“爆款”,其中有几个数字让人印象深刻:奇酷大神已经拥有4000万粉丝、大神 F1首款真8核千元智能手机,预约突破1300万、大神F2年轻人的部4G手机,首款全网通、还有掀起千元指纹识别机的大神Note3。

 

值得注意的是,别人靠说相声、拍星星历时数年才把品牌做到了几亿美金,而大神只用了343天,品牌估值就做到了10亿美金。大神靠的是什么?

把常用的功能关键的操作做到极致,实现用户一直想要的功能。如今,什么是千元机的痛点?以往在高端机上才有的畅快淋漓的速度是中低端手机难以企及的。祝芳浩表示,3GB RAM+32GB ROM大内存是刚需,将成为智能手机的标配。

此次发布的大神Note3高配版配备3G大内存和32G超大存储,5.5寸高清大屏,1300万后置+500万前置摄像头,3000毫安时大电池,支持移 动、联通、电信三大运营商网络,运行安全高效的360 OS系统,而之前备受好评的指纹2.0+功能在该机上得到保留,售价899元。

3GB +32GB存储大升级:让安卓手机像iPhone一样流畅!

 

此次发布的大神Note3高配版搭载一颗64位八核处理器,配合3G大内存和32G超大存储,可以获得更快的开机速度、可以存储更多的文件。并号称可以让 安卓手机像iPhone一样流畅!32GB可以做什么?记录22年的青春、装下一部芈月传、更可以装下一座图书馆……网络方面,大神Note3高配版增加 了对移动、联通、电信网络的全面支持,支持三大运营商的4G、3G以及2G网络,通话、上网兼容性得到全面提升。大神Note3支持7模18频,并兼容全 球大部分网络。
 

360 OS系统 + 指纹识别2.0+ :安全便利更可靠


系统方面,大神Note3高配版运行深度优化的360 OS系统。该系统基于Android 5.1定制,依托360公司2500多位安全专家的技术积累,深入系统底层,针对流畅性、安全性做了大量优化。同时,360 OS引入先进的PowerXtend触屏省电技术,系统的性能、续航和安全性得到进一步提升。此外,360 OS还内置了双微信功能,用户可以在一部手机上同时运行两个微信号,工作生活两不误。而系统自带的趣味自拍功能,不仅美肤,还能鉴定性别、年龄,让自拍变 得生动有趣。另外360 OS还内置冷藏室功能,系统会自动提醒用户将15天以上未使用的应用放入冷藏室,避免应用自启,降低系统资源占用。得益于对功能的优化和对完美细节的追 求,360 OS向极致体验更进一步。

 

与大神Note3一样,高配版采用全新的指纹识别2.0+技术,从熄屏按下到成功解锁快仅需0.5秒,比传统指纹识别解锁时间至少快一倍。除此以外,它 还支持一键快拨、熄屏唤醒App、熄屏抓拍、指纹支付等各种实用功能,体验更安全、便捷。另外,大神Note3高配版指纹识别2.0+还加入了访客模式, 个人隐私得到很好的保护,堪称隐私保护利器。

此次发布的大神Note3高配版将于1月4日在奇酷商城、京东、QQ空间启动预约,1月8日正式开售。

标签 16GB内存 大神Note3 互联网 智能手机 指纹识别 电池 移动 联通 电信

更多新闻