处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

凭Apple Watch移动电源征战CES 2016,ZENS:我有底气!

凭Apple Watch移动电源征战CES 2016,ZENS:我有底气!
来源:cnbeta网站(台州) 时间:2016-01-05

无线充电外设厂商 Zens 在今天举行的 CES 展会上发布了两款全新产品,可以为 iPhone 6s 和 Apple Watch 提供无线充 电。ZENS 苹果 iPhone 6/6s 电池无线充电保护壳内置1650毫安电池,可以为 iPhone 6 或 iPhone 6s 提供一次完 整的充电。用户可以使用任意支持 Qi 标准的无线充电板为保护壳供电。

 

 

对于喜欢有线充电的用户,Zens 的充电保护壳支持 Micro USB 接口充电。ZENS 还保证电池保护壳的开孔精准,用户可以使用音量键、锁定键和 Home 键。

 

ZENS 还发布了为 Apple Watch 设计的充电基座,被称为 ZENS Apple Watch 移动充电电源。这款正方体形状的移动电源内 置1300毫安电池,移动电源不需要苹果提供的 Apple Watch 原装充电基座,可以直接为 Apple Watch 供电。这两款产品将于今年 3月发售,适用于 iPhone 的电池保护壳售价为100美元左右,Apple Watch 移动电源售价为70美元。