• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

揭秘Note 4八核处理器:并非64位

来源: 新浪手机
时间:2014-09-17

分享至:
  Galaxy Note 4已经发布许久,甚至开始陆续上市了,但是三星仍然不肯公布其处理器具体情况,甚至连“Exynos 5433”这个名字都还没有真正的官方宣布。

  不过从三星放出的源代码中,我们还是挖到了很多想要的信息,甚至发现了一个颇为哭笑不得的秘密。

  一如猜测,Exynos 5433是继此前Exynos 5430之后,三星第二个采用自家20nm HKMG工艺制造的处理器,还是个八核(或者说双四核),但是架构从A15+A7换成了64位的A57+A53,主频分别为1.9GHz、 1.3GHz,A57核心还是的r1p0修订版本。

  GPU图形核心次使用了的ARM Mali-T760,主频为700MHz(高于此前预计的600MHz),但因为驱动程序对于Shader核心来说是透明和可扩展的,因此暂时看不出是几个核心。

  奇怪的是,内存反而降级了,频率仅支持到LPDDR3 825MHz,明显低于5430 1066MHz,甚至还不如更老的5422 933MHz,因此带宽只有13.2GB/s。 

  其实初听说它叫做Exynos 5433的时候,我们就怀疑:一个启用了64位新架构的新品,为什么命名却如此保守?完全可以叫Exynos 5440、Exynos 5500、Exynos 6xxx的嘛!

  答案很简单:它根本就不会实现64位!

  A57、A53的确都是AArch64 64位架构,但因为生态系统未跟上,Android L系统也还停留在纸面上,三星完全禁用了Exynos 5433 64位模式,芯片的固件和驱动都运行在底层驱动堆栈的芯片抽象层(CAL)之上,因此它其实和A15/A7架构的Exynos 5430在运行过程中没有本质的区别。


64位只是个摆设

  当然了,A57、A53核心以及ARMv8指令集所带来的其他种种进步还是有作用的,只不过得委屈在AArch32 32位模式下。功耗也应该会因为新的电源管理和相关技术而改进一些。


Atlas A57、Apollo A53电源管理技术

  三星真正的64位处理器在哪儿呢?只能期待未来的Exynos 7。三星近向Linux内核提交了大量的补丁,用于支持新处理器,下一个旗舰产品看起来会是Exynos 7420,到时就能看到AArch64、Android L的联袂演出了,而且应该还会有LPDDR4内存。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻