处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

松下:传感器我不会放下,8K视频誓要拿下

松下:传感器我不会放下,8K视频誓要拿下
来源: it168网站 时间:2015-12-08

【IT168 资讯】根据日本新闻报道,松下将重启传感器的研发。松下从2012年后,自家传感器研发投入就暂停了。不过这个情况将会改变,他们将投入 100亿日元重新研发。而研发的重点就是下一代8K视频用的传感器。不过产品出来时间也不会那么快,预期是2018年投入使用。

 

其实小编觉得,科技高速发展肯定是有利的,只是目前来看4K的配套设备并不完善,所以目前普及4K的意义远大于升级8K。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19245次
2 1N4001 0.19MB 15221次
3 DAC1220E 0.95MB 13336次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13299次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11401次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9036次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6744次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6517次
9 DS1337U+ 0.28MB 6478次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6415次