• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

OSRAM高亮头灯LED OSLON Black Flat登陆Mouser

来源:云汉芯城
时间:2015-12-02

分享至:


2015年12月2日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销OSRAM Opto Semiconductors的OSLON Black Flat LED。这些适用于车头灯的多芯片白光LED封装小巧,所产生的亮度却比其他同类产品都高,赋予了汽车、车头灯及工作灯制造商更大的设计自由度。

Mouser分销的OSRAM OSLON Black Flat LED为小型、高通量发光二极管 (LED),可通过薄型SMD-4环氧基树脂封装提供高亮度及高稳定性。该系列LED采用以氧化镓为基础的UX:3芯片技术,即使在高电流下也能提供极高光通量。这么高的亮度,却从相对较小的封装中发射出来,因而能够实现非常紧凑的车头灯设计。此款LED采用表面贴装技术 (SMT),可轻松安装在印刷电路板上,然后作为标准焊接流程的一部分进行进一步加工。这一焊接性能确保LED能够集成到简单的标准化工艺中,可降低加工步骤的复杂性,从而节省大量的时间和成本,与先前版本的多芯片LED相比更是如此。此款黑色QFN封装在循环温度负荷过程中与电路板的膨胀系数类似,意味着其焊接点受到的张力小得多,且焊接点得到极大加强。

500-lm KW H2L531.TE型LED具有1.6 K/W(典型值,仅LED)的低热阻、174.9 cd的发光强度,以及符合CIE 1931的0.32 (Cx) 和0.33 (Cy)色度。250-lm LUW HWQP型 LED具有4.3 K/W(典型值,仅LED)的低热阻、87.5 cd的发光强度,以及0.33 (Cx) 和0.34 (Cy)色度。这两种型号的LED在50%的发光强度下均具有120°的发散角。

更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/osram/osram-black-flat/。

更多新闻