处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能产品向功能服务演进,谁来支撑“爆品”技术与生态?

智能产品向功能服务演进,谁来支撑“爆品”技术与生态?
来源:智慧产品圈 时间:2015-12-01

智能产品经历3年的发展,从一开始火热的像夏天,创业者挤破头涌到这个市场,到今年下半年智能产品像上海的冬天一样逐渐冷静,创业者重新审视定位,精耕细作加强了功能和服务,如此智能产品的质量逐渐提升,当然有出局者同时也有坚守者。


由《智慧产品圈》主办的“寻找爆品”活动从2014年开始,连续两年在市场上招募各类优秀的智能产品,作为第二季第三站的上海IC咖啡站,有近百款的产品 进行了一周的带电展示,并在11月26日邀请了行业资深分析师、云平台企业、爆品企业、传感技术企业进行产业分享沙龙。

 

 

功能服务带动爆品发展,半导体将面临的激情与挑战
针对智能硬件的发展趋势,思锐达传媒产业分析师李文娟认为,前些年智能产品的发展一直是由互联网类型的企业作为引领者,产品特征为APP作为开关按钮,创 新来自跟随热点,融资是概念+故事+噱头,渠道销售是B2C直接面向消费者。随着传统硬件企业智能化意识的普及,智能产品的创新引领开始来自硬件功能本 身。产品特征为从用户刚需设计产品,交互方式脱离手机,产品-数据-服务形成闭环。

 

 

在产品从联网和APP模式转向功能服务后,底层半导体技术的如何跟随变化?变化一,物联网中半导体的核心功能从通讯计算mobile computing转移到Smart function。变化二,半导体要求的精度可靠性在提升,包括传感器、控制器和电源管理,向半工业化靠近。变化三,针对物联网应用的碎片化市场,IC设 计逐渐的走向定制化。变化四,物联网时代Foundry的优势PK不再是纳米工艺,而是在核心IP的储配情况,成熟的8英寸晶圆和130nm~45nm工 艺将大有所为。

 

物联网云平台的争霸时代,须独具特质方能打通B2B2C
2015年是云平台的爆发年,来自传统国内互联网、硬件、通讯、国外工控领域的公司都想在未来的IOT时代占得先机。云平台是典型的B2B2C的商业模 式,如何获得更多生态链资源的认可,来自广州云智易的姜春荣在寻找爆品沙龙中,讲解如何成为独有特质的物联网云。除了基本的联网和存储服务,云智易也会整 合有实力的服务资源,作为更多开放的接口,比如付功能、电商功能、社交功能,还有售后服务功能等,甚至帮助联动一些企业内部的CM系统,从而打通整个公司 的运营架构。

 

 

智能传感器技术协助传统行业升级爆品
传感器行业有将近20年没有发展了,物联网兴起后大家逐渐认识了传感器是智能硬件中间重要的环节,但由于传感器的校准、算法、标定很复杂,传统行业直接 使用较为困难,所以打通传感器技术和应用的方案公司尤为重要。北京艾克艾瑞科技的张凯阳,讲到Maxense发布的传感器模块集成了PM2.5、温湿 度、甲醛等五种方式,帮助空气检测类传统行业快速升级智能化。


视觉、医疗爆品的亮点技术不在话下
寻找爆品第二季的巡展产品中价格的当属杭州立体世界的产品。公司运营经理张慧峰介绍现在影院的3D电影会感觉亮度不足,色彩方面也不够,立体世界是双 屏3D就可以克服这些切点,而且设备很小巧也不需要很大屏幕。新华社就曾经借用杭州立体世界的3D技术设备,拍摄抗战胜利70周年大阅兵,也是国内次 用3D设备记录大型纪录片。

 

 

用药介护机器人是本季寻找爆品中产业链为完整的产品,基于养老的刚性需求,打通产品和医疗服务生态。北京华人医佳科技副总桂庭国介绍,用药介护机器人将 老人、子女、医护团队连接起来,产品的核心优势在于具备三个层面的医疗团队,个层面是介护式的团队,直接跟服务对象、家庭对接;其次是;临床医生,即 家庭保健医生的团队,给特定对象做远程的问诊,提供保健和医疗方案;还有一个层面是北京上海广州三甲医院的合作专家。

 

 

总结:“爆品”对于整个智能产品和物联网来说,好产品就是一个独立的服务运营商,因为用户的认可不仅可以产生新的商业模式,还能够根据用户使用数据情况优 化产品。而在整个爆品生态的构建中需要多家公司共同合作。《智慧产品圈》将会持续收集业界优秀的产品、技术、服务,帮助企业搭建对接平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19245次
2 1N4001 0.19MB 15221次
3 DAC1220E 0.95MB 13336次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13298次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11401次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9036次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6744次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6517次
9 DS1337U+ 0.28MB 6478次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6415次