处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

铜铟镓硒光伏组件国标编制启动,汉能承担主起草任务

铜铟镓硒光伏组件国标编制启动,汉能承担主起草任务
来源:OFweek 太阳能光伏网 时间:2015-11-30
国内个铜铟镓硒薄膜光伏组件国家标准的编制工作正式启动。

11月27日,由全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会归口管理,汉能控股集团和工业信息化部电子工业标准化研究院共同主编的《铜铟镓硒薄膜光伏组件》国 家标准启动会在北京举行。这意味着,在不久的将来,我国将会首次出台专门针对铜铟镓硒薄膜光伏组件的国家标准。“这一标准将填补国内对铜铟镓硒光伏组件产 品性能要求的空白。”此次标准编制起草的主要负责人之一、汉能控股集团副总裁丁建表示。

今年7月,国家标准化管理委员会正式下达了2015年第二批国家标准制修订计划,国家标准《铜铟镓硒薄膜光伏组件》制定计划获得批准。根据计划,2016年下半年该标准将完成报批稿并终提交至归口单位。

铜铟镓硒薄膜太阳电池是以铜铟镓硒材料为吸收层的薄膜太阳电池,通过将电池沉积在玻璃基板或柔性不锈钢等材料上,封装后形成组件。铜铟镓硒薄膜太阳电池的 弱光性能优势明显,在光线较暗的情况下依然能够产生电流。2012年,汉能收购德国铜铟镓硒薄膜电池制造商Solibro,该企业的铜铟镓硒薄膜太阳能电 池具有全球的模组转换效率,研发转化率已达21%,并获得德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院认证。

目前,包括汉能以及日本的Solar Frontier等企业在内,国内外铜铟镓硒薄膜光伏组件产业已具一定规模。然而,目前市场上却缺少一个统一的、细致的标准来对产品进行规范。

全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会秘书长肖志斌表示,国际电工委员会(IEC)以及我国在几年前都发布过关于薄膜光伏组件的相关标准,但大多是基于硅 基薄膜光伏组件技术,对铜铟镓硒技术针对性不强。此次开始编制的《铜铟镓硒薄膜光伏组件》国家标准,将会对铜铟镓硒薄膜光伏组件的光老化稳定试验时间、组 件色彩均匀性、组件电学参数及偏差等诸多内容做出相应的规范。

“未来铜铟镓硒薄膜光伏组件国家标准出台后,不仅可以规范铜铟镓硒薄膜光伏组件产品的特有性能及保障产品质量,还能实现产品制造与产品应用之间的统一规范,对制造方、应用方给予指导及依据。”丁建表示。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19233次
2 1N4001 0.19MB 15213次
3 DAC1220E 0.95MB 13333次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11389次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9020次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6731次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6503次
9 DS1337U+ 0.28MB 6461次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6411次