处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

注意了,储能系统成本或将大幅回落

注意了,储能系统成本或将大幅回落
来源:OFweek 太阳能光伏网 时间:2015-11-26
HIS指出,美国、日本和韩国是的能源存储市场,预计其今年储能装机量分别都将超过100兆瓦。2015-2016年期间,储能新装机量将达1.4 GW。大规模的系统成本预计到2019年会大幅度回落,这将刺激全球经济增长。

储能系统成本预计到2019年会大幅回落

HIS指出,韩国、日本和美国年储能装机量首次将超过100 MW,全球商业储能部署缺乏,这三个市场预计到2016年将占全球储能装机量市场的59%。

IHS Technology的太阳能供应链和能源存储分析师Sam Wilkinson表示,到2015至2016年,美国储能装机量将达650 MW,日本为510 MW,韩国为280 MW。

韩国的储能需求主要来自于韩国电力公司(KEPCO)的调频计划,其将在未来四年内采购500兆瓦调频电池。

Wilkinson补充说道,尽管明年其他地区的储能系统部署量将增加,但多数市场仍处于试验、试点和示范阶段。然而随着储能系统成本降低,预计将会刺激全球经济增长。

在2012 至2015年内,锂离子(Li-ion)电池价格下降53%,也成为推动储能装机量不断增长的因素。Wilkinson表示,一个完整的锂离子电池组件当前价格为$440/kWh。

HIS指出,根据计算,10 MW/5 MWh电池储能系统的价格将从2013年的1100万美元下降到2019年的500万美元。

由于竞争激烈,存储逆变器、电力转换系统(PCS)和其它部件的价格也将下跌很快。IHS发表声明指示,对于典型的公用事业规模的锂离子电池系统,系统成本下降60%都是来自于电站成套以外的辅助设备,而不仅仅是电池本身。