处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

有人说NFC就是电子支付的代名词,你同意吗

有人说NFC就是电子支付的代名词,你同意吗
来源:大洋网 时间:2015-11-23

近日,广州市民都被一条新闻刷屏了,“如果你有一台具备NFC功能的安卓手机,微信已经更新至6.2版本以上,嗯,那就可以用微信充值羊城通、岭南通 了”,那么问题来了,NFC是什么?它能给我们的生活带来什么?为此,大洋网专访了爱刷(北京)科技有限公司的创始人纪成军。

 

拥有15年以上的移动智能终端、移动支付业务研发及管理经验,纪成军算得上是资深移动互联网和支付业务专家,他曾主持搭建了国内个NFC全业务试点环 境,对相关手机、卡、POS机和应用流程提出了标准化草案,纳入了国家标准。在他看来,“NFC是真正的为电子支付而生的。”

 

什么是NFC?NFC是Near Field Communication(近场通信)的缩写,又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,能够允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输交换数据。

 

移动支付这么火,为何偏偏选择NFC?

 

互联网支付的磅礴兴起,打破了人们平静地传承了千百年的交易方式。在移动支付市场,支付宝、微信支付等早已迅速崛起并占据消费者生活的方方面面,然而爱刷却坚定地选择NFC作为发展方向。

 

NFC通常都会被置于一个与零售相关的商业环境中,但实际上,NFC能够做的事情更多。纪成军表示,“不仅仅是支付,在需要验证你身份的时候,其实都可以用NFC取代。”

 

据了解,目前NFC手机已实现交通、购物、娱乐等消费时小额支付以及门禁、停车、考勤等。此外,不同于高度依赖网络的二维码支付,NFC无需网络便可以完成整个操作。

 

NFC支付的安全性也是爱刷考虑的重要原因之一,据纪成军透露,NFC支付是基于硬件加密的,它的芯片和金融芯片是一样的,属于金融级别,安全性更高。

 

提到的微信、支付宝等移动支付方式,纪成军也表示:“其实我们之间是合作关系,因为它是提供支付的,有第三方支付牌照。支付是从一个银行转移到另一个银行,相当于‘搬运工’,而我们是在它之前,是提供场景的。”

 

NFC的爆发点真的会来临吗?

 

尽管在移动支付呈现爆发式增长的近两年中,起步较早的NFC在国内的普及率却并不高,但纪成军预计,NFC支付的爆发点即将到来,也许就在明年的上半年。

 

不同于团购或者是Facebook的一夜兴起,依赖于技术环境的NFC发展是比较缓慢的,一方面是手机必须要有NFC功能,另一方面线下的POS机也要支持,而这两个因素都不是一蹴而就的。

 

但纪成军认为,经过这些年的积累,NFC现在的基础环境已经具备了,它已经站在了风口的边缘。他给出了这样一组数据,像广州这样的一线城市,80%的POS是支持NFC,全国有600万台以上的POS支持了NFC,包括银行的ATM机和银行自助受理终端。

 

“可穿戴设备的兴起,很可能成为NFC打响的炮。”纪成军向记者表示。二维码扫码支付高度依赖网络,可能并不是小屏甚至无屏设备的解决方案,可穿戴设备的兴起也许能成为NFC推广的一个契机。

 

产业链的整合是NFC推广的障碍?

 

“在NFC这件事情上,表面看起来是一个移动支付的事情,但实际上是产业链融合、整合和协作的事情。”纪成军认为。移动支付实际上覆盖了一系列的产品和机制,整个产业链牵涉到移动运营商、服务提供商、设备生产商、各大商家,以及终端用户等多方的利益。

 

纪成军表示:“以前认为产业链的整合是NFC推广遇到的障碍,但现在看,产业链的整合已经慢慢成为一个里程碑,而不是困难了,因为大家已经意识到,我们要合作。”

 

互联网金融冲击了银行,BAT的兴起冲击了运营商,我们有理由相信,随着社会越来越扁平,产业链的融合其实是一个趋势,NFC的破冰之路已经打开。