处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Microchip RN4677模块登陆Mouser 蓝牙经典和蓝牙智能双模式共存

Microchip RN4677模块登陆Mouser 蓝牙经典和蓝牙智能双模式共存
来源:云汉芯城 时间:2015-11-18


2015年11月18日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Microchip Technology的RN4677 双模式蓝牙®模块。此完全经认证的嵌入式2.4GHz模块允许设计人员为控制和传感器应用轻松增添蓝牙经典 (BR/EDR) 和蓝牙智能(低能耗)功能。RN4677可将产品连接到智能手机和平板电脑,为物联网 (IoT) 提供本地连接,方便进行数据传输、控制和访问云应用。

Mouser分销的这款Microchip RN4677双模式蓝牙模块以22mm × 12mm × 2.4 mm的紧凑型表面贴装封装形式,提供了具有板载蓝牙协议栈、集成天线和世界无线电认证的完整无线解决方案。此模块具有7个通用输入/输出 (GPIO)、透明UART模式(借助串行端口配置文件 (SPP) 通过蓝牙BR/EDR进行无缝串行数据传输),以及使用通用属性 (GATT) 配置文件的蓝牙智能功能。,此外,还拥有高达2 dBm的传输功率和低至‑92dBm 的接收敏感度(蓝牙智能),以及3.3V至4.3V的单工作输入电压范围。RN4677模块采用基于ASCII命令的控制接口,允许设计人员无需借助复杂的配置工具即可配置RN4677。

支持RN4677模块的Microchip RN4677 PICtail/PICtail Plus子板在Mouser同时有售。此演示板允许设计人员评估RN4677并开发蓝牙低能耗应用。该板利用其内置USB转串行功能与板载RN4677通信。插入PC后,该板将枚举为通信设备类 (CDC) 系列器件。通过终端程序,设计人员可配置并控制模块,并与提供的易用型命令集传送数据。设计人员还可将板插入到Explorer16板、 XLP 16位开发板或PIC32入门套件I/O扩展板中,以在选择的主机微控制器上开发固件,这些主机借助PICtail或 PICtail Plus接口通过UART与RN4677直接相连。

Microchip RN4677双模式蓝牙模块瞄准低功耗无线应用市场,如运动和健身跟踪、LED照明、健身和医疗设备、物联网 (IoT) 连接以及家居自动化。

更多有关Microchip RN4677双模式蓝牙模块与PICtail/PICtail Plus子板的信息,敬请访问//www.mouser.cn/new/microchip/microchip-rn4677-module/