处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED照明订单激增,哪来的需求

LED照明订单激增,哪来的需求
来源:中国LED网 时间:2015-11-12
尽管LED照明相关的产品市场均价下探,在香港秋季国际照明展前后的这两三个月,欧美通路下单采购的后续动作已经多在议价追单状态,目前市场上LED照明订单有增加的现象,台湾的LED厂商与照明营收相关的,近期10月份的营收数字呈现增长。

以一条龙产线的隆达来看,10月份营收来到13.08亿元,MoM 2.7%,YoY 17.19%,表现还不错,但如果和2014年同期相比,一月到十月共累积营收约120亿元,YoY是-3%,显示市场竞争的跌价,以及照明市场的打开互 相反应下,跌价的力道还是很可观。

LED封装厂东贝,之前有拿到日本大厂东芝Toshiba在欧洲的照明通路品牌销售权,预估2015年Q4会开始贡献营收。以10月份营收来看,东贝的合并营收来到5.88亿元,MoM 6.9%,预估 Q4 的表现至少是持平甚至更好。

近期推出新产品,也在上海电子展推出IR LED及LED车用照明元件而受到瞩目的LED封装厂亿光方面,10月的合并营收达 23.21 亿元新台币,MoM -6.85%,YoY -17.3%,都呈现衰退,其中一个影响是十月份工作天数受到十一长假影响,另一个影响可能是市场的跌价和背光订单未如市场预期的好。

以LED封装厂来看,终端产品的表现对营收还是有帮助,但LED磊晶厂面对市场跌价却很苦恼,得开发更好性价比的产品,并找更多利基市场才行,日前晶电公布营收表现,很显着地可看到严重受到LED晶片跌价的影响。