目前,LED-UV固化技术在欧洲油墨市场备受关注,并正成为一种主流的固化技术。凭借出色的技术优势,近两年欧洲LED-UV固化市场呈现出快速增长的态势,应用领域不断拓展。
优势突出
LED-UV固化技术具有以下几个方面的优势。
(1)由于传统固化技术所采用的汞灯产生的热量会造成材料起皱、收缩甚至燃烧,因此许多承印材料的应用都受到了限制,相比之下,LED-UV固化技术以发
光二极管作为光源,不会产生红外辐射,在保证固化能量的同时还能保持低温,因此可适用于更多承印材料的固化,特别是对热敏感的材料,如塑料薄膜等;而且,
无须像传统固化那样配置冷却辊。
(2)颜料含量更高的LED-UV油墨可以呈现出色彩鲜艳度更高的印刷效果。
(3)LED-UV固化灯比汞灯的使用寿命更长,且其性能不会随时间延长而下降。
(4)LED-UV固化光源中90%以上的光源能量都可被利用,能效更高。近,一些LED-UV固化系统制造商进一步提升了设备的输出功率,如英国Integration Technology公司推出的固化系统的波长为395nm,输出功率为12W/cm2。
(5)能耗成本较低,据使用LED-UV固化系统的印刷商透露,LED-UV固化系统的能耗相比传统UV固化系统可降低70%。
目前,LED-UV固化技术已经可以替代具有130年应用历史的传统UV固化技术,这使得传统UV固化技术在欧洲固化市场的未来发展趋势变得不太明确,而且汞的工业应用也会受到欧盟环保和安全相关法规的限制。
持续创新
随着市场对LED-UV固化技术关注度的不断攀升,近年来,油墨生产商也加大了LED-UV油墨的研发力度,不断开发和推出新型LED-UV油墨,以满足快速增长的LED-UV固化市场的需求。
东洋油墨北美公司总裁兼COO John Copeland先生称:“过去六七年,市场对LED-UV油墨的关注度不断提高。在日本,东洋油墨的许多客户已经安装了LED-UV固化系统,并取得了成功。近,美国的一些客户也开始尝试采用LED-UV油墨。”
IdeOn公司则正在为解决LED-UV固化技术的相关难题而努力,主要挑战就是如何加快油墨的固化速度, 以及开发出更多新型的原材料。
LED-UV固化技术可以通过提高光源的输出功率来提升油墨的固化速度,还可以基于固化速度和单程技术开发出更多应用领域。鉴于此,太阳化学为拓展
LED-UV固化技术在喷墨印刷领域的应用规模,以及为宽幅印刷、标签和工业印刷开发全系列的LED-UV固化解决方案而不断努力着。
目前,LED-UV正逐渐成为一种主流的固化技术,欧洲国际标签展就是好的证明,2011年仅有10台LED-UV固化系统展出,而2013年展会上相
关设备展出量增至78台,实现了近8倍的增长。从油墨类型来看,2006年能够适应LED-UV固化技术的油墨类型非常少,而2013年已经有超过20家
油墨和材料供应商可以提供成熟的LED-UV固化油墨。
2013年,标签行业还对在LED-UV固化领域有出色表现的生产商进行了奖彰。其中,富林特集团凭借Ekocure LED-UV固化技术、麦安迪公司凭借辅助性ProLED油墨固化技术均荣获“全球创新奖”。
应用拓展
近年来,LED-UV固化技术逐渐走向成熟,目前已向多个印刷领域拓展,其中,数字印刷是对LED-UV固化技术接受度的市场领域。此外,随着
LED-UV固化油墨生产能力和性能的不断提升,柔印和网印市场也正在快速吸收这种技术,胶印领域也将逐渐采用LED-UV固化油墨。
随着LED-UV固化技术在网印领域的应用,目前其已经可以应用于收缩裹包、超薄薄膜、铝箔、复合材料、塑料、纸板以及玻璃等材料的印刷。承印材料范围越
广,LED-UV固化技术的应用更加趋于个性化,这就对油墨生产商带来了更高的挑战,需要针对各种用途开发出合适的油墨,同时也加强了LED-UV固化系
统供应商与油墨生产商的紧密合作。
此外,新型树脂、单体、低聚物和光引发剂正不断成功开发,LED-UV固化技术除了应用于油墨外,还可以广泛应用于涂料和胶黏剂中。需要特别指出的
是,LED-UV柔印油墨已经开发成功,为柔印技术提供了一种更加灵活的解决方案。起初,在柔印油墨中应用LED-UV固化技术的障碍就是成本,但随
着半导体技术的不断发展,这种情况已发生改变。
不仅如此,LED-UV固化技术在盲文印刷、复合材料、显示器、电子等领域都呈现出了快速增长的态势。
未来展望
种种迹象表明,LED-UV固化技术在欧洲市场正在从小众化向大批量迈进,如在大批量单张纸印刷方面,LED-UV固化油墨就可以充分发挥其高色强度的优势。
法国市场调查公司Yole
Developpement在近发布的一份调查报告中称,LED-UV固化技术凭借着投资成本较低、结构紧凑和环保等优势,将使全球LED-UV固化市
场在2012-2017年期间增长6倍,市值将从4500万美元增长至2.7亿美元。这相当于复合年均增长率达到了43%,比传统固化系统的增长速度高出
4倍。
未来,LED-UV固化系统将向着小型化甚至可携带式发展,全新的市场领域将为LED-UV固化技术打开应用大门。2012年,传统UV固化系统在UV固
化市场占到90%的份额,预计未来3年,LED-UV固化系统将占到全球UV市场的1/3。在欧洲,随着市场趋于小众化以及降低能耗的市场需求,这个市场
比例还有可能更高。