处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

六大需求带你读懂真实的物联网世界

六大需求带你读懂真实的物联网世界
来源:集微网 时间:2015-10-30

物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网简言而之就是“万物相连”。

提到物联网,大家首先想到的可能是可穿戴设备一类的终端消费电子,其实不然,物联网的市场不在于消费级产品,而是车联网、智能电网、移动支付、远程监测、工业控制……领域。
 

屡屡有调研机构发布报告,未来几年内,将有数百亿的设备联网,市场规模也将扩大至千亿美元级别。物联网替代互联网的呼声也越来越高,而在互联网中曾经遇到 的或者正在困扰我们的诸多问题,在同样存在于物联网的世界。各大科技公司也纷纷涉足物联网,竞相开发相关产品和技术,大都在说自己的产品功耗多低,性能多 棒?功耗、性能固然是物联网特别关心的问题,但是,仅有这些就够了吗?物联网究竟有着怎样的需求?

物联网行业的六大需求:

日前,集微网根据物联网的特点,总结了以下六个物联网的需求:
1、    低功耗:根据预测,到2020年左右,世界上将有超过500亿台设备实现联网。因此,一个超低功耗整体解决方案必不可少。在物联网的应用与互联网不同,不需要太过强劲的性能,但对低功耗有很高需求,如手持设备、脱机采集等。
 

2、    运算能力:机器之所以智能,就是因为具备运算能力。如工业生产中,为了提高效率,给机器加入更多自动化的组件,而机器的控制则需要智能化的系统,这便需 要一个硬件平台来支撑,运算能力就尤为重要。此外,与云端的连接,数据的采集和上传也都需要一定的运算能力。
 

3、    安全性:调研机构IDC曾预测,到2020年会有超过2120亿设备与300亿自动连接的设备 ,传输数据量会超过3千万兆数据。数据盗用风险会成倍增加 ,并且会离百姓的日常生活越来越近。物联网的一切都建立在安全之上,一个不安全的物联网又有什么用呢?如果说互联网的安全问题更多的是隐私的泄露,那么物 联网的安全问题将危机生命。事实是,在安全问题方面物联网的状况比互联网更令人堪忧。如汽车软件漏洞可以让黑客轻松控制你的刹车系统、通过植入伪装固件方 式,黑客可以“黑“了你的家……
 

4、    接口:联网能力是物联网的重要要素之一。因为接入的设备和物品分布广泛,以及无线通信技术在组网便捷性方面更有优势,无线互联显得尤为重要。在众多的 无线连接技术中,应用广泛和普遍的当属WiFi/BT/ZigBee,这三种技术,各有所长,分别适用不同的应用场景,成为物联网无线连接流行的通信 协议。

5、    语音功能:当前,物联网已经可以将传感器、控制器、人和物等通过互联网技术连接在一起,而语音技术的成熟将进一步提升物联网的智能化连接。如语音识别、 语音控制等功能,给我们带来的便利将是难以想象的。试想下,一句“我回来了“便可以登门而入,钥匙也省却了、再也不用记下长长的密码了、语音一喊,物品定 位随时显现……
 

6、    成本:物联网设备大多功能较为单一,不需要PC和手机那般的高运算和高性能,但应用更多元化对成本极为敏感。

瞄准物联网的痛点 君正X1000来了

虽然涉足物联网的芯片厂商众多,但大多是在原有芯片(或者MCU)基础上做了删改,就匆匆问世了,产品大多难以满足物联网本身的需求。
而本土IC设计厂商北京君正近日就推出了一款为物联网量身定制的芯片——X1000。X1000主要面向智能家居应用,让传统家居产品初步具备人工智能, 并具备低功耗、高性能、I/O丰富、语音引擎、安全、内存大、价格便宜等优点。某物联网行业人士甚至惊喜的评价道,X1000极大地完全满足了当前物联网 应用的需求。
 

 

让我们看下X1000的具体参数吧。

 

据介绍,在芯片性能上,X1000是采用32位XBurst单核CPU,支持开源Linux 3.10操作系统。X1000具备三大特点:高主频、浮点运算、和超低功耗。X1000的主频可达1GHz,具备移动处理器级的高性能,完全可以满足各类 智能家居设备的性能需求;在浮点运算方面,集成硬件双精度浮点单元,可识别机器视觉,广泛用于工业领域;在用户为关心的待机时长方面,X1000也有不 俗的表现,达到了穿戴处理器级低功耗,待机功耗仅为0.2mW,动态功耗为0.09mW/MHz, 全速运行时功耗为180mW。

此外,X1000内置语音唤醒引擎,可完美支持语音识别功能。其集成了低功耗语音唤醒引擎和多种硬件滤波器,完美支持零触控语音交互,可以准确快速的识别 出用户发出的语音命令,并作出相应的动作指令。在外设接口方面,X1000集成32MB LPDDR和支持SD/eMMC、Quad-SPI存储接口,极大的省成本; 另外还支持WiFi IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth 4.1、以太网等。

此外,安全方面是X1000的亮点,X1000内置的Security Subsystem中内嵌一个小的存储空间以及类单片机的芯片,可以独立运营编解码。设别终端在运行的过程需要得到授权,没有授权就不能够被启动,可以保证通过这台设备终端所采集数据的真实性。

然而,集众多功能和优点的X1000却是芯片级别的产品MCU的价格。有业内人士评价,在DDR供货紧张的时候,仅仅是32MB的LPDDR的成本就大大超出了X1000的定价。

相信X1000的出现,将帮助终端厂商在不增加成本的前提下,更放心、更大胆的拥抱物联网所带来的一切便利。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19233次
2 1N4001 0.19MB 15213次
3 DAC1220E 0.95MB 13333次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11389次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9019次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6731次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6503次
9 DS1337U+ 0.28MB 6461次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6411次