处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Wi-Fi无处不在,它的先驱者如今何在?

Wi-Fi无处不在,它的先驱者如今何在?
来源:EEFOCUS 时间:2015-10-16

Wi-Fi是移动互联网革命的无名英雄,有些人甚至把它称之为真正的互联网。回想起来,智能手机的出现从某种意义上来讲是因为苹果手机,运营商不得不考虑 手机的Wi-Fi功能。如今Wi-Fi是智能手机、平板电脑和笔记本的内部的网络组建,无论在家,办公室或者公共环境都必不可少。


Wi-Fi的早出现时间可以追溯到20世纪80年代,那个时候有线(如:以太网)刚刚出现。我们不妨开看看哪些先驱的工作为后来互联网的成功奠定了基础。


迈克尔.马库斯




他提出了ISM波段的想法。

在1980年,一位名叫迈克尔·马库斯的工程师提出了自己的想法,他的想法是将900MHz的工业、科学和医学带宽升级到2.4GHz到5.8GHz。迈克尔认为免费给科技企业授权无线电频谱会刺激创新,从而产生生产效益。

 

迈克尔对此事推动了五年,在1985年,联邦通信委员会(FCC)打开了所谓的无用带宽,如微波炉等家用设备和无线电遥控玩具汽车等。然而,委员会规定,这种新的免费授权带宽需要用扩频技术,以保证现有的设备使用ISM频段而不受到干扰。


迈克尔如今何在?

如今迈克尔领导着一个咨询公司,叫马库斯频谱解决方案有限公司,位于华盛顿区,向用户提供无线spectrum-related认证和培训服务。

 

维克多.海耶斯:



海斯领导的IEEE 802.11委员会通过它的个十年

 

在20世纪80年代,IT仪器制造商NCR公司遇到一个问题,那就是他的零售客户时不时就要改变工作地点,并且当他们这么做的时候,NCR- provided收银机不得不移动,才能再次连接到电脑服务器。因此在1988年,NCR想要用未经过授权的无线频谱去连接他的无线收银机,于是向协议专 家维克多.海耶斯咨询这项技术的前景。

 

 

NCR的工程团队和其合资伙伴AT&T终于1991年在荷兰Neuwegein开发出了Wi-Fi技术。这一产品被命名为WaveLAN,实现1Mbit到2Mbit的传输速度,可以让出纳系统在无线环境下服务。

 

海耶斯是IEEE802.11组织的个主席,它在1997年完成了无线标准的制定,这就是现在Wi-Fi。1974年,他在荷兰本土加入NCR,被称为“Wi-Fi之父”,他建立和主持了IEEE802.11无线局域网标准的制定工作。

 


如今海耶斯何在?



现在海耶斯是代尔夫特科技大学的高级研究员,在荷兰工作,在那里他为灵活的无线频谱管理进行研发。

 

布鲁斯.图撤

 


布鲁斯是Wi-Fi的创新者


布鲁斯是一个射频工程师,就职于贝尔实验室。当他参与WaveLAN工作时,NCR的产品已经被AT&T收购(即贝尔实验室的母公司)。随后,海 耶斯进入电器和电子工程师学会(IEEE),在这里,IEEE命名的802.3已经开发了以太网局域网标准。因此,一个名为802.11的新委员会成立, 主要研究新的无线局域网标准。

 

在他早期的贡献是WaveLAN产品和IEEE 802.11技术标准,之后,他继续领导Wi-Fi研究工作,地点在荷兰杰尔系统研发中心。

 


如今布鲁斯何在?

布鲁斯目前在荷兰阿姆斯特丹工作,在那里他在PowerOasis出任副总裁,公司向可再生能源市场提供交钥匙移动通信的解决方案。