处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Wi-Fi先驱,现居何处?

Wi-Fi先驱,现居何处?
来源:EEFOCUS 时间:2015-10-14

Wi-Fi是移动设备革命的无名英雄,甚至有人声称Wi-Fi才是真正的互联网。回顾历史,苹果强制在手机中集成Wi-Fi功能是智能手机市场爆发的原因 之一,现在Wi-Fi已经成为智能手机、平板电脑与笔记本的标配,方便用户在家里、办公室与公共场所随时随地连上网络。

 

Wi-Fi的起源可以追溯到1980年代,当有线网络(例如以太网)刚刚发展时就有人开始研究无线网络了。下面就讲述一下在无线网络发展史上的三位先驱的故事。

 

Michael Marcus

1980年,一个名叫Michael Marcus的工程师提出设想,把900MHz的工业、科学、医疗频段拓展到2.4GHz和5.8GHz频段上去,Marcus在理论上证明了 2.4GHz与5.8GHz这两个不需要授权费用的频段将会激励科技企业更多的创新,从而带来更多的经济效益。

 

Marcus推动将ISM波段扩展到2.4G与5.8G

 

在Marcus5年不间断地推动下,1985年联邦通信委员会(FCC)终于放开了2.4GHz与5.8GHz频段,并把这两个频段成为垃圾频段 (garbage band),允许微波炉与射频遥控玩具在无授权费的情况下使用这两个波段。但是,联邦通信委员会强制使用这些新免授权费频段的产品使用扩频技术,以避免干 扰到已存在的其他ISM波段设备。

 

Marcus如今在哪里?

Marcus现在是坐落于华盛顿的Marcus频谱解决方案公司的首席顾问,他向用户提供无线频谱相关的技术服务,例如认证与培训。

 

Victor Hayes

在1980年代,IT设备制造商NCR公司面临着一个问题:它的零售商客户经常要更改室内的装修与布局,当客户改过装修或布局以后,NCR提供的收银设备 就要重新布线,再连到计算机服务器上去。所以在1988年,NCR决定开发无线收银设备,这种设备将工作在不需要授权的射频波段,NCR公司请技术专家 Victor Hayes来评估这项技术的前景。

 

Hayes是IEEE 802.11前十年的领导人

 

终来自NCR与AT&T的工程师团队在1991年的荷兰Neuwegein开发成功了Wi-Fi技术,款采用Wi-Fi技术的产品被称为“WaveLAN”,速度为1Mb/s到2Mb/s,是一种以无线方式工作的收银系统。

 

Hayes是IEEE 802.11标准工作组的任主席,IEEE 802.11工作组在1997年完成了无线标准的制定。Hayes是荷兰人,1974年加入NCR公司,由于他在建立和管理IEEE 802.11无线网络标准工作组当中所起到的巨大作用,Hayes常被称为“Wi-Fi之父”。

 

Hayes如今在哪里?

Hayes现在是荷兰Delft大学的高级研究人员,负责研究灵活无线频谱管理技术。

 

Bruce Tuch

Bruce Tuch参与WaveLAN研发时是一名在贝尔实验室(隶属于AT&T)工作的射频工程师。后来Hayes和Tuch都加入了IEEE,当时 IEEE已经为以太网建立了802.3的标准,因此Hayes和Tuch成立了新的委员会开发802.11的标准,这就是建立无线网络标准的开始。

 

Tuch是Wi-Fi开发早期的之一

 

在WaveLAN开发与IEEE 802.11标准建立过程中,Tuch都做出了自己的贡献。之后他继续在杰尔系统(Agere System)荷兰乌特勒支系统工程中心进行Wi-Fi的技术开发。

 

Tuch如今在哪里?
Tuch如今在荷兰阿姆斯特丹生活,他是PowerOasis负责技术开发的副总裁。 PowerOasis专门为新能源市场提供全套的移动设备通信解决方案。