处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

水中嬉戏1小时,iPhone 6s完美依旧?

水中嬉戏1小时,iPhone 6s完美依旧?
来源:雷锋网 时间:2015-09-29
YouTube用户扎克·斯特拉利(Zach Straley)发布了一段视频,展示了iPhone 6s和6s Plus在水中浸泡后的表现。

在视频中,斯特拉利把iPhone 6s和iPhone 6s Plus浸泡在水中,期间多次把手机拿出来检查运行状况。在水中浸泡1小时后,两款手机被从水中取出来、擦干,然后详细检查它们能否正常运行。

尽管浸泡了1小时,但iPhone 6s和iPhone 6s Plus仍然能正常运行。屏幕没有受到任何影响,没有任何水渍。3D Touch和电源键的表现完美。摄像头表现正常,水似乎没有渗透到传感器中。让人感到意外的是,扬声器还能正常地发出声音。

还有视频中没有提及的Lightning接口和耳机插孔,但斯特拉利后来通过Twitter表示,它们能正常使用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19230次
2 1N4001 0.19MB 15210次
3 DAC1220E 0.95MB 13332次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13294次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11387次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9002次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6727次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6501次
9 DS1337U+ 0.28MB 6447次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6409次