处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Mouser供货Littelfuse IoT可穿戴设备电路保护元件 做好静电防护 让未来无懈可击

Mouser供货Littelfuse IoT可穿戴设备电路保护元件 做好静电防护 让未来无懈可击
来源:云汉芯城 时间:2015-09-25

  2015年9月24日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Littelfuse专为物联网 (IoT) 和可穿戴应用而设的电路保护元件。随着可穿戴设备需求的不断增长(需提供从健身追踪到通信的所有信息),这些设备中的元件也开始需要静电放电 (ESD) 保护。Littelfuse意识到提供ESD保护的元件还必须足够的小,方能完美匹配可穿戴设备的小尺寸。

  Mouser分销的Littelfuse电路保护元件为小、耐用的可穿戴设备中的各类电路提供ESD保护。Littelfuse推出了各种适合可穿戴设备的通用TVS二极管阵列,包括业界小ESD保护封装尺寸的01005。对于高射频 (RF) 电路,推出了具有0.35pF低电容、采用0201和0402两种封装的SP3022。聚合物ESD抑制器作为一种替代技术,用于为要求对信号/数据速率影响小的应用提供保护。例如,对于高速USB 3.1通信,可使用XGD系列XTREME-GUARD ESD抑制器,该抑制器采用0603和0402两种封装且电容不超过0.09pF。

  由于电池是任何可穿戴设备的主要电源,所以必须对充电过程进行适当的控制,并保护免受过流影响。Littelfuse推出了Lo Rho系列可复性聚合物正温度系数 (PPTC) 设备,可在充电时为电池提供可靠的过流保护,以确保充电安全并保持电池寿命。

  有关Littelfuse电路保护元件的更多信息,敬请访问//www.mouser.cn/new/littelfuse/littelfuse-iot-wearables-protection/。