• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Mouser 推出TI C2000 Delfino微控制器LaunchPad套件 轻松实现低成本、高性能数字控制设计

来源:云汉芯城
时间:2015-09-23

分享至:


  2015年9月22日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI)的C2000™ Delfino™ F28377S LaunchPad™评估板。 此新型TI LaunchPad为TI C2000 Delfino F2837xS系列单片机的简单易用型快速原型开发套件,具有200 MHz的32位浮点运算能力、新集成的加速器,以及高度完整的模拟和控制外设。LaunchPad套件与TI BoosterPack™插件模块兼容 — 包括 数字电源BoosterPack — 并提供多种软件支持以进一步简化开发。

  Mouser分销的TI C2000 Delfino F28377S LaunchPad套件基于C2000 Delfino TMS320F28377S 微控制器,该微控制器提供介于200MHz C28x CPU和200MHz实时控制协处理器 (CLA)的400 MIPS总系统性能。此强大的微控制器包括1 MB板载闪存和164 KB RAM,以及与众不同的外设,例如16/12位模数转换器 (ADC)、比较器和12位数模转换器 (DAC) 等。

  C2000 Delfino F28377S LaunchPad板搭载了可简化编程和调试的集成隔离式XDS100v2 JTAG仿真器,其板载USB接口用于提供F2837xS器件与主机PC间的UART串行连接。为了快速进行原型开发,该套件还提供了两个支持BoosterPack生态系统的40引脚头。TI的BoosterPack支持多种技术,如 无线连接、图形显示和环境检测。

  C2000 Delfino F28377S LaunchPad评估套件包括LAUNCHXL-F28377S LaunchPad评估板、微型USB电缆以及快速入门指南。C2000 Delfino LaunchPad大幅降低了在数字电源、太阳能、电机控制以及工业驱动应用中进行高性能控制系统开发的门槛。

  更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/Texas-Instruments/ti-launchxl-f28377s/。

更多新闻