处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

不容忽视的MEMS传感技术巨大商机

不容忽视的MEMS传感技术巨大商机
来源:21ic 时间:2014-09-15

随着MEMS传感器技术的不断发展,其巨大商机已不容忽视。下面就以在汽车领域的应用为例,谈谈MEMS传感器芯片商以及国内厂商有哪些机会。当然,MEMS技术在汽车电子方面的的应用只是其冰山一角,MEMS传感器技术在其他领域也有在不断开枝散叶,都有着举足轻重的影响。

博世(Bosch),总部设在德国,是全球顶级汽车MEMS传感器供应商。根据咨询公司IHS报告显示,博世MEMS出货量继续保持强劲的增长势头,但是由于价格侵蚀显著,市场营收受到挤压。去年博世的年度营收排名,达到7.4亿美元,是第二位日本电装(Denso)的3倍多。2013年,全球十大汽车MEMS供应商的营收合计21.8亿美元,占整个汽车MEMS市场的88%份额。2012年,十大供应商的营收合计21.2亿美元,也占据相同的市场份额。

“尽管博世排名,但是其营收还在增长,而其它供应商营收则接近2012年。”IHS首席分析师Richard Dixon博士说道,“日本电装和松下(Panasonic)因为日元-美元的汇率问题而导致营收下降,两者总体营收跌幅为22%,同样受到影响的还有日本的Epson Toyocom和Fuji Electric,因此没有挤进前十。而其它竞争对手,如森萨塔(Sensata)、亚德诺(Analog Devices)和英飞凌(Infineon),则借此缩小差距。”

总体来说,2013年该行业出货量继续攀升,增长幅度为13%,高于2012年的11%。由于价格侵蚀,营收增长则慢的多,仅为3%。价格侵蚀比较严重的是多传感器解决方案或称为组合传感器,如电子稳定控制系统(ESC)和胎压监测系统(TPMS)。

博世从2012年的6.53亿美元增长到2013年的7.4亿美元,增幅为13.3%。公司受益于其强大的市场垄断能力,众多一类客户保证营收增长。博世也拥有丰富的产品线,其MEMS传感器包括加速度计、陀螺仪、压力传感器、流量传感器和红外传感器等。

排名第二和第七的分别是电装和松下,虽然因为汇率问题导致营收下降,但是两家公司负责人均表示,出货量保持稳定增长。电装是供暖、通风和空调系统应用的 MEMS顶级供应商,同时在日本连续可变传输系统市场上,保持。松下的大部分营收来自汽车级陀螺仪业务,但是面临村田(Murata)和Epson Toyocom的竞争。

排名第三的是全球性跨国公司森萨塔,总部位于美国马萨诸塞州。该公司的压力传感器市场份额排名第二,仅落后于博世。其它产品包括陶瓷压力传感器和基于聚合物的湿度传感器等。森萨塔是目前全球的MEMS气缸压力传感器商业供应商,大众汽车和戴姆勒均采用。2013年,森萨塔营收同比增长8.5%,达到2.17亿美元。

总部位于美国德克萨斯州的飞思卡尔(Freescale)排名第四,总部位于美国马萨诸塞州的亚德诺排名第五,而总部位于德国的英飞凌排名第六。

飞思卡尔的成功依赖于几道“主食”,如加速度计的稳健表现,其出货到北美的安全气囊市场。飞思卡尔的MEMS业务受到2011年日本海啸的影响,目前其仙台的工厂已完全恢复。2013年飞思卡尔营收增长7.5%,达到2.14亿美元。

亚德诺的汽车MEMS业务很大一部分也来自安全气囊加速度计,2013年营收增长8.5%,达到1.91亿美元。

英飞凌是的TPMS供应商,但是由于价格下跌,在一定程度上影响了其收入。2013年,英飞凌营收增长15%,达到1.74亿美元。

日本村田、密歇根州的德尔福(Delphi)、马萨诸塞州的通用电气(GE)分别位居第八、第九和第十。

村田的优势产品是用于ESC的加速度计。目前,越来越多的使用组合传感器(加速度计+陀螺仪)。2013年村田营收增长7.9%,达到1.37亿美元。

德尔福的优势产品也是安全气囊,但是2013年营收下降了1.6%,为6200万美元。

通用电气在TPMS领域表现抢眼,公司出货量的增长有38%的贡献来自于TPMS。2013年通用电气营收增长22.5%,达到4000万美元。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。