处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

自虐芯片的典范:可在200℃下反复使用1000次的IC标签

自虐芯片的典范:可在200℃下反复使用1000次的IC标签
来源:技术在线 时间:2015-09-17

日本凸版资讯公司(TOPPAN FORMS)开发出了在200℃高温环境下也可反复使用的UHF频带IC标签。这样一来,使用以往标签无法满足要求的汽车涂装线等也可实现基于RFID的管理。

新型IC标签采用耐热性出色的陶瓷基板,并改进了内部构造,由此大幅提高了耐热性。凸版资讯经试验确认,该标签可反复使用1000次以上。而且,用隔热材料覆盖时还可承受200℃以上的高温。这时还可用于管理炼铁厂的铁水等温度更高、人无法靠近的物品。

以前的可反复使用的IC标签得使用温度只有100℃左右。而有的IC标签虽然能承受200℃的高温,但却不能反复使用。

凸版资讯开发的这款标签的通信距离约为5.0m,存储容量为8192bit。可写入次数达到10万次,能够保存数据长达50年。标签尺寸为8mm×30mm×100mm。符合ISO18000-6C (EPC Global C1G2)标准。