处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

揭秘iPhone 6s的Retina闪光灯,自拍党们可以去割肾了

揭秘iPhone 6s的Retina闪光灯,自拍党们可以去割肾了
来源:科技新报 时间:2015-09-15

苹果稍早在秋季发表会中推出 iPhone 6s系列手机,虽然规格与先前传闻相去不远,但像是苹果特地迎合自拍爱好者需求,首次为前镜头增加的补光功能“Retina 闪光灯”(Retina Flash),算是有别于其他厂牌手机的特殊技术。

苹果手机的前镜头“FaceTime Camera”表现向来差强人意,这次 iPhone 6s 系列一举将前镜头画素提升到500万,严格来说虽仍不如其他厂牌手机的千万画素来得高,苹果还是相当自信,因为iPhone 6s系列多了个别家没有的“Retina 闪光灯”。

相信不少人还记得,苹果从iPhone 5s开始在后镜头“iSight Camera”采用True Tone双色LED闪光灯,以调节色温改善照片拍摄效果。现在苹果也将True Tone闪光灯技术搬到前镜头使用,不过您在屏幕上方一定找不到LED闪光灯,因为苹果直接将LED背光Retina显示屏幕,做为前镜头闪光灯使用。
 

                    ▲ iPhone 6s 后镜头 True Tone 双色 LED 闪光灯

不过,只靠显示器背光所发出的光线,亮度还不足以用来补光,于是苹果另采用特制显示器晶片(Custom display chip),能使显示器闪光亮度提高三倍。当使用者自拍时,显示萤幕会预闪以侦测周围光线,接着闪光灯会根据环境光线发出闪光,拍出色彩更逼真自然的照 片;就算身处低光源环境,也能借由前镜头Retina闪光灯,达到不错的拍摄效果。
 

    ▲ 特制显示器晶片(Custom display chip)使显示器闪光亮度提高三倍

以行动装置营幕当成补光灯的做法,其实早在几年前就有人尝试利用 iPad 补光了。现在苹果将手机显示萤幕结合闪光灯技术,以后自拍就更方便了。