处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI DLP:无屏显示让你感受大屏观影的震撼

TI DLP:无屏显示让你感受大屏观影的震撼
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-08

现代城市居住比较拥挤,在十几平的单间中配置一台几十英寸的电视机成为大部分工薪阶层的一种奢望,而且一般电视机体积较大搬家携带很不方便,无屏电视因此 应运而生,它不仅占地小又可以满足用户大屏观影的需求,只要将视频内容通过投影显示在墙面上就可以达到大屏幕观影的震撼效果。当大家享受无屏电视带来的高 清便捷时是否考虑过产品背后的技术问题,什么技术使得现今的投影如此清晰?近期TI举行的DLP微投产品及沉浸式显示创新技术研讨会上,我们不仅见到了各 种新鲜的微投产品,而且听TI的技术专家讲解了如何利用DLP微投创新技术为小型节能显示产品带来高亮度和高效的全高清投影。

 

TI DLP中国区业务经理王洋昔介绍,“我们在去年底推出了0.47英寸TRP全高清1080p芯片组,该芯片组采用了已在全世界80%以上数字剧院应用和验证的DLP Cinema技术,是TI旗下能使小型电子设备实现更亮,更高效的全高清成像的小芯片组。”

 


TRP全高清1080p芯片组(中间)

 

高清分辨率,紧凑结构

 


高清无屏电视


现场工程师向大家展示了高清无屏电视,用户只需购买一只很小的投影盒子,插上电源即可得到上图看到的显示效果,而且显示图像尺寸可以通过改变投影与屏幕的 距离进行调整。 “能够达到如此高清的效果是由于该芯片组具有全高清分辨率,画面清晰,结构紧凑的特点。” 王洋昔指出,“而且这个芯片组是低功耗,适用于电池供电设备,如可穿戴设备和现场的便携投影机。”

 

DLP TRP架构:分辨率加倍,功耗减半

 


带有投影功能的三星手机

 

笔者一直觉得电子书字体很小,用手机看书很费眼睛,如果能够躺在床上把屏幕投到屋顶,是不是可以放大字体保护眼睛?看了三星这款手机貌似笔者的愿望可以实 现了。手机集成投影功能不仅可以方便个人使用,而且可以方便地进行小组会议或者给客户讲解PPT,家用办公两不误。但是这在功耗和体积方面对器件的要求会 更高,汪洋昔指出,“与此前的DLP Pico芯片组架构相比,DLP专利TRP架构和灵活的DLP IntelliBright整套算法能将亮度提高100%或将功耗降低50%。与现有同尺寸的架构相比,DLP TRP架构的分辨率提高了一倍。”

 

带上眼镜,感受不一样的虚拟世界
今年的深圳电子展上笔者感受了一下虚拟现实,带上眼镜就可以在视野范围内创建一个虚拟头像,而且你会觉得图像在一段距离之外,真实感极强,里面的人物会随 着场景而变换。虚拟现实技术的实现正是得益于沉浸式近眼显示技术的发展,“沉浸式显示对于显示技术有着极高的要求。DLP技术是市场上成熟的显示技术之 一,可为众多任何微投及头戴式显示应用带来影院感受。”TI DLP产品中国区业务拓展经理王洋昔先生表示,“DLP拥有业内范围的微投生态系统,可满足客户的不同需求以加速产品上市,推动行业发展。”



TI Larry Hornbeck博士获得奥斯卡奖

 

TI获得了奥斯卡奖,这是真的吗?但是它确实发生了,在2015年奥斯卡颁奖仪式正式举行的两周前,Larry博士将因其发明的数百万片微镜,在奥斯卡的 “年度科学技术奖”上被授予奥斯卡奖,Larry因发明数字微镜装置(DMD)被授予“学院功绩奖”。该数字微镜装置是包括IMAX在内的大部分影院所使 用的DLP影院芯片的基础。除了Larry博士,几位之前及现在仍在德州仪器任职的工程师出席颁奖典礼,并因其对DLP影院技术的贡献被授予“科学与工程 奖”和“技术成果奖”。由此可见,科技的贡献在奥斯卡也得到了首肯。

 

听完演讲,看完产品展示,笔者有一种入手一部投影手机和一台无屏电视的冲动,作为发烧友的你们呢?