处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

号称小到看不见的移动电源,电量从哪儿来?

号称小到看不见的移动电源,电量从哪儿来?
来源:慧聪网 时间:2015-09-01

可以这么说,如今出门在外重要的是智能手机,而第二重要的就要算是移动电源了。可传统的移动电源虽然使用上比较方便,但无奈要么体积惊人要么电量供应 不足,无法做到两全。而如今这款全新推出的充电器Nipper,则兼具了体积小和无限充电两大优势。与传统移动电源和充电器相比,几乎可以称之为看不见。

 

 

这款名为Nipper的充电器,仅有17mm3的体积,小到可以挂到钥匙链上。相信这样的体积,无论是工作狂人日常携带、还是旅游达人随身充电,都不会成 为负担。可以这么说,无论是放在钱包、口袋甚至在化妆包里,Nipper都能够找到容身之处。称其为世界上小的充电器绝对不过分。

 

 

也许你会在想:这么小的体积,那些电量都存到哪里去了呢。其实这款Nipper仅仅是个充电器,不用事先充电而需要AA电池进行供电。也就是说,当你发现需要给移动设备充电时,去买两节AA电池就好了。

 

 

 

这样一来,Nipper的构造设计也就与传统的移动电源有些不同了。Nipper由两个电极片和内嵌导线的皮带组成,并且其电极片采用一半设计,这样整个 电极片的面积只有一节AA电池的截面大小。而当Nipper与两节AA电池构成一个闭路循环时,它具有固定电池和变压器的双重功效,能够将5V的电池电压 转换成普通手机适用电压。

 

虽然这些原理看起来稍显复杂,但在使用上却非常简单,操作堪称“傻瓜”。使用时,只需要将平时Nipper合在一起的磁片打开,连接至AA电池的正负极。 同时将充电器Nipper的另一端插头与智能设备相连接即可。也就是说,在你需要充电的时候,Nipper就会临时变身成移动电源,为智能设备提供源源不 绝的电量。

 

 

目前这款Nipper充电器已经登陆众筹网站Kickstarter进行资金筹集,研发团队初的融资目标为6000英磅,截止到目前为止已经成功筹得超 过15000英磅的资金。这款Nipper在众筹网站上的早鸟价格为12英磅(约合人民币118元),但现阶段名额已经用完。如果一切顺利的话,参与众筹 的用户将会在明年四月抢先使用到这款世界上小的充电器。

 

设备信息

 

Nipper

 

厂商:impulse|开发进度:产品原型

 

尺寸:17×17×17mm

 

购买方式:Kickstarter正在众筹

 

Geeker说

 

拥有如此娇小的体积、便捷的充电方式的Nipper,绝对可以秒杀一切或大体积或容量不足的移动电源。