据相关资料数据显示,去年美国移动欺诈损失高达9200万美元,随着移动支付业务的不断发展,这将变成越来越大的一个挑战。对于消费者来说,由移动欺诈将使在线收入达到25%损失;对于密码来说,密码已然不再是绝对安全。
相对于密码识别,生物识别市场的增长速度却非常快,2014年采用指纹识别技术的移动设备已经达到3.5亿个,预计在2018年将会增长到10亿以上,这
就意味着年复合增长率可达到40%。Synaptics生物识别产品部产品市场高级总监Brian
Roberts指出,生物识别技术的类型也在不断丰富,移动设备中主要使用的生物识别技术是指纹,到2018年可以看到有其他生物识别技术的类型,也将会
得到更为广泛的使用,其中包括语音、眼睛以及行为科学。
三把利剑 打破密码绝对安全神话
那么密码不再安全原因是什么呢?Brian
Roberts表示:其一,中心数据库不再安全。由于密码是存储在一个中心的数据库中,而这个中心的数据库对于黑客来说,是一个非常具有高价值的攻击目
标,如果黑客能够攻进中心的数据库的话,他们就能得到高额回报;其二,窃取密码非常容易。对于普通人来说,记一个非常复杂的密码是非常困难,这也是为什么
大多数人都比较习惯于用比较简单的密码;其三,密码是在移动支付和手机出现之前很久之前就已经出现了,密码本身并不是为手机准备而设计。可以想象一下,在
自己的手机上,如果输密码的时候,又要输小写又要大写,这样非常复杂的密码在手机上输入是很困难的。
如此看来,密码已然不再安全,那么如何做到绝对安全呢?生物识别技术如何能在安全方面给消费者提供帮助?Brian
Roberts指出,就生物识别技术来说,可以包括几个不同的人的生物特征,如脸部特征、眼部特征、指纹以及你的声音特征,这些都是每个人所独有的,可绝
对保障安全性能提升。
敢于亮剑 打造多因素身份识别
生物识别技术能够提供另外一个层面的安全,就是包括生物识别技术本身,再加上随身携带的一些东西,比如智能手机、安全口令等。除此之外,还可以有另外一层
安全作为补充,也就是说可以有第三层的安全。层就是生物识别技术,关于自身的生物特征;第二个就是随身携带的智能设备;第三个可以加入一些PIN码。
这三个安全的层面加总在一起,就可以为消费者提供程度的安全防护。
另外,生物识别技术使用起来也非常便利。Brian Roberts补充到,指纹以及面部特征,对于本人来说都是非常独特的,别人是没有办法去模拟的,那将所有的这些因素加在一起,就能够给消费者提供程度的安全。
Brian
Roberts进而表示,在未来可以将多个生物识别技术加在一起来使用,多个生物识别的特征之间,可以有着一个独特的顺序。比如可以先有指纹,然后有面部
之后有眼部的顺序。即便是单个生物识别的特征会被攻破,但是这几个加总在一起的顺序,也是很难去攻破的。如此,就能带来几乎是难以攻破的安全程度。
可以看到,对于整个生物识别来说,用很多的生物识别特征一起来创建一个级别的安全,就是所谓的持续身份验证的级别的生物安全。而这种持续的身份验
证,就有几个层面来构成,比如首先是内嵌的指纹可以来识别是不是本人在用这个手机;手机上的摄像头,它可以来进行识别;手机上的麦克风,也可以通过语音来
进行持续的识别。
对于这种持续的身份验证来说,它是一种被动的方法,也就是说不需要专门的去触摸屏幕与识别指纹。不用专门对面部进行识别,在使用整个手机的过程之中,这样
的解决方案就能够被动的、源源不断的去对进行识别。而且它是一种持续的过程,比如像在打电话的时候、在说话的时候,声音就会源源不断的被提取样本,而且它
是非常精确非常安全。
强势出击 推出指纹感应和匹配解决方案
Synaptics全新芯片内部匹配指纹识别技术,是业界首个在整体封装的硬件内完成指纹感应和匹配的解决方案。Brian
Roberts指出,创新性“芯片内部匹配”安全身份验证技术是真正的离网技术,将指纹图像注册、指纹图谱存储以及生物识别匹配操作彻底隔离在传感器之
内,可针对设备上存在的安全威胁提供极致的保护。
据悉,“芯片内部匹配”解决方案采用单芯片系统架构,在这种架构中,单个器件通过一个位于传感器之内的、运行固件的微处理器执行输入与输出功能,“芯片内
部匹配”技术完全在该SoC之内执行敏感的安全功能,实现了与主机操作系统的彻底隔离,因此提供了前所未有的安全性。采用“主机匹配”技术的其他身份验证
解决方案安全性相对较低,因为可能要与主处理器交换指纹识别数据,因此为硬件攻击和恶意软件损害系统创造了机会。
“芯片内部匹配”技术的提出,加速了无密码生态系统迅速的发展,为用户信息提供了安全性、易用性极强的身份验证方法。相信在不久的将来会有更多的生物识别技术得到运用,如掌纹识别、虹膜识别、语音识别等等,亦或者是多种生物识别识别叠加运用。
当然了,对于任何一个生物识别的技术来说,都没有完美的技术。但在目前这个阶段来看,指纹识别将是的生物识别技术。它的优点就是使用起来非常便利,能
够提供非常大的可用性。比如用语音识别的话,在有噪音的环境中,语音识别技术就要大打折扣了;若用面部识别的话,周围的光线太亮或者太暗,可能用起来也不
会很好;虹膜识别也将遇到一样的问题。