处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

4K不尴不尬,看液晶电视还能往哪儿去

4K不尴不尬,看液晶电视还能往哪儿去
来源:中国村在先线 时间:2015-08-25

4K高分辨率也不管用?

近的显示器创新,遭遇了很多的问题。高分显示器是各大厂商主推的产品,但消费者似乎并不买账。不管是2K分辨率的显示器,还是4K分辨率的显示器,价格 一再的降低,但是市场的热度始终不温不火。其实根本原因就是显示器的分辨率速度发展速度太快,相关的产业链还没有跟进上来,这样即便是显示器的价格再优 惠,用户购买高分显示器也是没有用武之地。

首先就是硬件的问题。支持高分辨率,需要强大的硬件性能。在4K分辨率下,运行什么程序,对于性能的要求都相应的提高。这个道理非常的好懂,比如我们玩一 个游戏,如果设置成1024×768的分辨率,那么入门级的电脑主机就可以流畅运行,没准还可以全开呢。但是如果分辨率上升到1080P的水平,很明 显入门的主机就无法流行运行了。并且支持高分辨率的硬件,价格也是不便宜,高端显卡的价格一直没有太平易近人。综合起来配置高性能的主机,价格更是一般人 难以接受的。

4K分辨率遭遇尴尬

其次就是超清资源的问题,不管是游戏还是电影,亦或者软件,4K分辨率的资源都并不多。因此高分辨率显示器购买到手后,并没有什么应用的场景,只有专业的人员,在处理一些视频和图片的数据时,可以真正的利用4K分辨率的优势。

因此高分辨率显示器始终只能是少数人的菜,想要变成一种全民升级的变革,是不太可能的。即便未来硬件优惠,软件丰富和完善起来,还是有很多的用户觉得4K 的分辨率是不必要的。像1080P取代低端分辨率的全面大胜是不会出现的。那么未来显示器如何找到新的道路?一部分人把目光投射到了“智能化”这条道路 上。

智能显示器遭遇尴尬

智能显示器目前已经出现了,在各种产品纷纷套上“智能”的帽子之后,显示器似乎也不能免俗。不过显示器智能化的的过程倒是也非常的直接,给产品加个目前手机在使用的移动系统,就算是开始了智能化的步。对于这样的产品,消费者很明显并不能买账。

智能显示器和电视冲突

首先从市场来讲,智能显示器的用途就是一个问题。显示器有系统用来干什么?看电影的话和智能电视冲突。一样的系统,智能电视的尺寸更大,看起来效果更爽。 玩游戏的话,智能显示器配置的遥控也不够给力,操作起来非常的不方便,至于其他看天气,看新闻的功能,其实更是鸡肋,手机用来看新闻和天气才是便捷的。

其次智能显示器其实也并不智能,其充其量只不过显示器配置一个电视盒子的功能。即便是普通的显示器,购买一个电视盒子,也一样能实现差不多的功能。相比之 下电视盒子的价格还更优惠,因此这种产品本身的市场竞争力也并不是很强。现在很多产品都空有智能的名头而已,实际的作用却不是非常的大,智能显示器就是典 型的代表。

超薄显示器会大行其道

那么到底什么样的变革才能真正让消费者兴奋起来呢?笔者认为这种变化,必须是那种全民都喜闻乐见的变化。类似CRT显示器转变到液晶显示器,是真正能刺激 销量的变革。目前的电竞显示器以及智能显示器等产品,都针对的是少数人的改变,无法让消费者感受显示器市场的真正活力。

超窄边框的设计

外观的变化其实是一个不能忽视的问题,毕竟随着显示能力的进步,一般用户对于显示效果的追求都得到了满足。所以外观的变化就变得非常的重要。目前超薄机身 以及超窄边框显示器备受欢迎,就说明了这个问题。想要缩减显示器的厚度,背光的体积非常的重要。过去CCFL背光占空间大,升级到LED背光后,体积逐渐 轻薄。如今LED背光技术再次升级,显示器的厚度势必还能缩减。

未来显示器还可以做到更薄

从太阳能电池到半导体,石墨烯作为新兴材料都取得了一定的成绩,但此前用这种材料制作的LED灯并未实现颜色可调节。现在科研人员将之变为现实。这种有突 破性的研究成果在获得颜色保真度的同时,还能显著减少显示器件内的发光单元数目,从而极大地优化电路进而降低功耗。同时发光单元数目的减少,也是可以促进 轻薄显示器的设计。

量子点色域提升效果明显

目前液晶面板的短板,是色彩的表现。过去采用LED背光的显示器,色域普遍比较低,这样显示器的画面就显得不够层次,因此提升色彩是一个可以造福所有显示器用户的事情。不管是游戏玩家,还是办公用户,都对于色彩有着自己的要求。
 

色彩一直是液晶面板的短板

目前广色域的技术有了新的突破,采用量子点技术的新方案,真正的促进了广色域时代的到来。我们知道显示色域的优劣,和背光有着直接的关系,传统的LED背 光是采用蓝色LED混合黄色荧光粉的形式,色彩纯度不够。量子点是纳米材料,在蓝色LED的激发下,可以发出纯度很高的颜色,根据量子点尺寸的大小,就可 以配置出三原色的组合,这样的组合形成轻薄的膜,用于提升背光的色彩效果。
 

量子点面板的结构

目前TCL已经发布了量子点电视,让电视的色彩表现首先获得了突破。今年4月8日,TCL又一举打通了量子点显示技术与曲面显示技术,将业界色域与曲率进行完美结合。在显示器领域,飞利浦也是推出了量子点显示器,开启了显示器广色域的时代。

负离子新技术打造健康液晶

健康也是每个用户都关注的事情。使用显示器,尤其是长时间面对着屏幕,眼睛难免会出现一些酸痛的感觉,其实这就是显示器伤眼的表现。目前显示器伤眼的两大元凶就是蓝光和频闪,现在的护眼显示器就试图在解决这个问题。

开始的时候,护眼显示器通过软件的调节,屏蔽液晶显示器LED背光种过多的蓝光成分。用户在使用显示器的时候,可以选择手动开启护眼的功能,通过调节护 眼的等级,来实现不同环境的使用但是这样会出现偏色的情况,于是一些厂商开始从硬件改造的角度去下手。将背光源产生的蓝光波长峰值从444纳米改变为 460纳米,这样就错过了危害的蓝光光谱,画面也不会出色偏色的情况。

此外近行业内还出现了可以产生负离子的显示器。厂商将负离子发生器设计在显示器的颈部,这样用户在使用显示器的时候,就可以享受负离子的健康呵护了。空 气负离子发生是利用高压电晕增加空气中负离子成份,从而改善空气质量,可以促进身体健康,被誉为“空气维生素”。这种创新也是很有意义的。

全文总结:

未来显示器的变革,更换核心面板是的方向,但是短时期内OLED面板等新技术的变革和普及,还有点跟不上趟,所以较为容易接受的变革只能是在现有的基 础进行改良。笔者认为超薄的外观设计,优质的色彩以及健康的理念,是会让消费者动心的升级,也能刺激起消费者的购买欲望。短期内其他次时代的显示技术,还 代替不了显示器的作用,因此显示器市场的深化升级,是必要也是必然的。