处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

好的可穿戴设备蓝牙SoC该怎么做

好的可穿戴设备蓝牙SoC该怎么做
来源:EEFOCUS 时间:2015-08-24

“目前蓝牙技术的应用市场呈现非常碎片化的现象,在传统和一些新兴应用中存在巨大市场机会,同时产品形式非常庞杂。”在2015蓝牙亚洲大会上,Dialog公司全球产品市场总监Matthew Phillips这样介绍。


从下面市场预测的饼图可以验证Matthew的观点,到2018年,虽然拥有6.6亿部设备的市场容量,却没有一个领导性的应用可以占据超过30%的蓝牙 市场份额。同样从图中可以看到,在这些碎片化的应用中,可穿戴和健康保健类产品将占21%的份额,所占比例。因此我们也才看到众多厂商争相推出针对可 穿戴设备的蓝牙芯片以及SoC产品,今年蓝牙亚洲大会的参展芯片商包括赛普拉斯、意法半导体、恩智浦、Silicon Labs、Nordic、博通、Dialog、CSR等不约而同的带来了各自的蓝牙SoC产品一较高下。Dialog公司的主打是其分别在今年3月推出的 超低功耗智能蓝牙SoC---DA14581、DA14582和DA14583,以及4月的推出智能蓝牙芯片DA14680,其中DA14680号称全球 首款智能蓝牙可穿戴设备单芯片解决方案,这些产品和此前推出的DA14580一起构成了Dialog公司超低功耗智能蓝牙SoC产品SmartBond系 列。

 


面对众多厂商的蓝牙SoC产品,以及厂商们标榜的于对手的高性能表现,我们如何判断其优劣?影响蓝牙SoC产品的关键技术指标是什么?有哪些设计优化可以实现改善这些技术指标?
通过和Dialog公司产品营销经理同伟的沟通,与非网记者了解到,衡量目前市场上的蓝牙SoC产品的关键技术指标包括:


1. 低功耗
这点毋庸置疑,尤其对可穿戴设备而言,低功耗肯定是终端厂商考虑的首要因素。同伟介绍,对于蓝牙SoC产品,实现低功耗设计一方面要考虑整体单芯片的硬件 架构优化,另一个重要的技术点为射频部分的峰值电流优化,因为射频部分产生的功耗在整个SoC中占很大的比重,Dialog公司为可穿戴设备定制的 DA14680其射频峰值电流指标为4.2/4.3mA Tx/Rx@3V(分别在0dBm和-93dBm条件下)。而相对于其他一些厂商采用Cortex-M4作为SoC内核,Dialog在SoC产品中采用 了功耗更低的Cortex-M0,Matthew表示,针对其目标应用--可穿戴设备而言,大多数时间内,MCU可能是处于睡眠状态的,用一颗 Cortex-M4来实现有杀鸡用牛刀的嫌疑,而Cortex-M0就能满足用户的功能开发,同时又能带来更好的功耗表现和更长的待机时间,何乐而不为 呢?


2. 成本
这点更好理解。联想到一个小米手环79元的定价,几乎把可穿戴设备的成本控制推到极致,也将其中的关键器件--蓝牙SoC的定价空间压低了,而 Dialog公司引以为傲的莫过于小米手环采用的就是该公司的蓝牙产品。在此基础上,Dialog公司今年的终端产品名单中又增加了华为手表和小天才电 话手表的名字,这还只是经授权的可公开的客户信息。相信这种市场成功和其产品的成本控制有很大关系。

 

Dialog公司全球产品市场总监Matthew Phillips及产品营销经理同伟为媒体介绍蓝牙亚洲大会上展出的相关产品

Dialog公司蓝牙芯片的众多终端应用,我们看到了小米、阿里等大客户的名字


3. 尺寸
做到高集成度同时保证产品尺寸足够小,相信是每一个蓝牙SoC厂商都要面临的挑战。而实现更小的尺寸也跟硬件架构的设计以及工艺有关。Matthew提 到,“Dialog公司很自信自己在电源管理、电源转换以及射频方面积累的丰富的设计经验,可以让我们在实现MCU、存储、射频、硬件加密引擎、PMU、 传感中枢、电池充电器以及电量计等在内的高集成度的同时,保证小的产品尺寸。” DA14680采用6*6mm小型AQFN60封装。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19237次
2 1N4001 0.19MB 15217次
3 DAC1220E 0.95MB 13334次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11393次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9025次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6735次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6507次
9 DS1337U+ 0.28MB 6466次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6412次