处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Surface手机开始备孕,要和英特尔做“好机友”

Surface手机开始备孕,要和英特尔做“好机友”
来源:新浪手机 时间:2015-08-19

北京时间8月18日上午消息,据Windows Mobile Power User报道,知情人士透露,微软可能在今年末或明年初推出Surface智能手机。
 

                                Surface手机想象图

在微软收购诺基亚手机业务后,开发Surface智能手机似乎成为顺理成章的事情,但微软之前却屡次否认这一传言,坚持开发Lumia手机。但根据消 息,随着移动设备版Windows 10今年秋天发布,微软也会在同一时间推出一些旗舰设备,其中有可能包括Surface智能手机。

知情人士表示,首款Surface手机将以微软Surface Mobile的名字展开宣传,其开发代号为Project Juggernaut Alpha。据报道,该设备将采用镁铝合金一次成型外壳,并将搭配一流的硬件配置。

预计该设备将采用5.5英寸AMOLED屏幕,分辨率达到2560×1440,使用第四代大猩猩玻璃覆盖。该手机内部使用英特尔凌动x3(SoFIA)64位处理器,4GB运行内存,有可能提供64GB或128GB存储内存,多支持256GB MicroSD卡扩展。

据称,该相机将配备2100万像素PureView蔡司6镜头后置摄像头,前置摄像头则是800万像素蔡司广角摄像头。倘若传言属实,这款Surface Mobile手机可能成为市面上摄像头品质好的智能手机。

除了配置外,这款手机还有可能搭配一支Surface Pen手写笔、一个USB Type-C连接器,还提供无线充电功能。

可惜的是,目前还无法判断Surface Mobile的具体外观,但今年早些时候有一位艺术家制作了一幅概念渲染图。虽然终的Surface Mobile手机可能与这幅图不同,但却可以帮助我们大致了解这款手机可能融合的元素。

微软并未发布任何官方消息,而关于Windows旗舰手机的传言也早已有之,所以该传言终可能无法应验。不过,如果传言属实,可能就将成为首款真正与苹果和谷歌在移动领域争夺地盘的Windows产品。