• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2015 ROHM科技展,尽显“罗姆对智能生活的贡献”

来源:EEFOCUS
时间:2015-08-17

分享至:

在物联网潮流的推动下,围绕家居以及生活的智能化成为了全球科技企业争相投入重兵的领域。据Juniper Research研究,到2018年,智能家居市场总规模将达到710亿美元,中国智能家居市场规模将达到1396亿人民币,约占全球总规模的 32%。其实,智能家居还只是智能生活的一小部分,包括智能建筑、智能交通、智能医疗等跟我们的生活息息相关的方方面面,都属于智能生活的范畴。可以预 见,未来智能生活的市场容量可谓空前,这也为智能设备的基础--电子元器件提供了巨大商机。基于此背景,ROHM于2015年6月~8月在全国5个城市举 办了以 “罗姆对智能生活的贡献”为主题的“2015 ROHM科技展”。


“ROHM科技展”是ROHM举办的地方性展会。从应用层面出发,介绍功率电子、传感器网络、通信技术等方面的产品和技术,以及针对汽车等产品的应用 解决方案。同时,ROHM还偕同活跃在中国市场上的代理商合作伙伴,为广大国内观众带来了用于可穿戴产品的蓝牙模块、锂电管理系统、智能家居控制终端、电 机控制、安防产品、门禁系统、汽车仪表盘、智能电表解决方案等众多使用了ROHM产品,并大都已实际应用于生活中的解决方案。

 

1. 五大城市巡回展出,智能产品备受瞩目
     
“2015 ROHM科技展”自成都(06/12)开始,历经长沙(06/26)、苏州(07/10)、青岛(07/24),终于哈尔滨(08/07)圆满落下帷幕。与同期举办的电源研讨会一起,得到众多行业用户和观众的支持及积极参与,累计逾千人亲临现场。

 


在现场展出的众多产品和解决方案中,以下5种与智能生活密切相关的技术和解决方案更是代表之作。

 

①  物联网(IoT)技术
作为构成物联网的重要组成部分,传感和无线通信芯片扮演着越来越关键的角色,而ROHM集团拥有众多性能优异的传感和无线通信产品。ROHM拥有接近传感 器、颜色传感器、地磁传感器、气压传感器等产品。旗下LAPIS Semiconductor拥有包括红外线图象传感器、紫外线传感器等在内的传感器产品,以及Sub-GHz无线通信LSI、Bluetooth无线通信 LSI、Zigbee无线通信LSI等众多通信产品组合。另外,旗下Kionix以小型加速度传感器著称,不但拥有超高精度的传感器技术,同时还加入 MEMS的技术,确立了世界水准。


目前,ROHM集团众多的传感和无线通信产品不但已经被广泛应用于包括智能腕带、智能手表等可穿戴设备的产品中,而且在包括智能家居控制终端、温度计、室 内空气检测以及门禁系统等在内的智能家居产品中也被大量采用。相信ROHM集团丰富的传感和无线通信产品能够为物联网的加速发展做出贡献。


② 小型化技术 
伴随系统智能化程度的不断提升,其功能和设计的复杂度也在不断升级,对其中元器件产品的尺寸要求则越来越小,尤其随着可穿戴设备等便携产品成为日益普遍的大众消费品,让小型化技术成为众多芯片厂商攻关的重要方向。


而ROHM在器件小型化技术方面始终走在业界前沿,通过采用与以往不同的、独创的微细化技术,在开发制造系统的同时,改进切割方法,在切割工艺上将封装尺 寸公差大幅降至±10μm。通过提高尺寸精度,消除毛刺和碎片,有助于减少贴装时的吸着误差以及提高贴装精度。ROHM将这些采用与传统截然不同的新工艺 方法实现了小型化、以惊人的尺寸精度(±10μm)为豪的世界小元器件定位为RASMID(ROHM Advanced Smart Micro Device)系列。
目前这些小型化分立元器件产品已经被广泛应用于众多对器件和系统尺寸非常敏感的应用,为典型的就是智能腕带、智能手表等可穿戴设备。

 

③ 低功耗技术
近年来,在全球范围寻求解决供电问题的大背景下,涉及到如何有效地输送并利用所发电力的"功率转换"备受关注。SiC功率器件作为可显著减少这种功率转换 时的损耗的关键器件而备受瞩目。根据iHS公司的调研数据显示,2014年SiC功率器件的市场容量为1.2亿美元。然而相较硅功率器件的100亿美元市 场,SiC的市场还很小,但SiC功率器件的市场在未来将保持18%的年增长速度,也说明市场对这一器件的接受度正进入加速阶段。


一直以来,ROHM都保持着在SiC功率器件领域的技术,努力为系统的低功耗设计提供产品和技术支持。自2010年成功实现SiC MOSFET的量产之后,又于2012年世界首家实现SiC功率模块产品的量产,前不久又于世界首家开发出采用沟槽结构的SiC-MOSFET,并已建立 起了完备的量产体制。与已经在量产中的平面型SiC-MOSFET相比,导通电阻降低约50%,同时提高了开关性能(输入电容降低约35%),这将大幅降 低太阳能发电用功率调节器和工业设备用电源、工业用逆变器等所有相关设备的功率损耗,今后将在智能交通以及太阳能、风能等清洁能源领域大有作为。

 

④ 智能电表平台化解决方案

根据科技智库ABI咨询公司(ABI Research)的报告,2020年,全球智能电表安装量可达7.8亿单位,而亚太地区将占总安装量的65%。2014年,中国智能电表安装量近2.1 亿单位,中国地区的大量部署将推动全球智能电表市场的发展。随着智能电表功能的不断提升,系统设计复杂度也随之增加,其中芯片部分的平台化成为一种重要趋 势。

 


“上海格州电子股份有限公司”采用ROHM的主芯片、DC-DC转换器、液晶驱动芯片、E2PROM以及肖特基二极管的单相智能电表平台化解决方案已成功 进入国网供应链。同时,作为智能楼宇和智能家居的创意产品,ROHM的MCU以及漏电保护IC也被广泛用于定时器产品的设计开发。

 

⑤ 直流无刷控制解决方案
在建筑机电设备中,中央空调系统能耗一般占建筑总能耗的40%~60%,如果采用无刷直流电机替代现有的交流电机,整个空调系统就能实现节能6~7%的比例,而我国现在采用节能型空调的建筑仅不到2%,无刷直流电机的市场容量可以说非常庞大。


“增你强股份有限公司”在苏州站和青岛站活动上展出了采用ROHM的三相无刷风扇电机驱动控制器“BM6201FS”作为驱动电路实现的三相正弦波直流无 刷控制,空载转速可达2400rpm左右,具有外部VR调速/PWM调速、电机运转速度信号FG输出以及过热、堵转和过流保护等功能,现已成功应用于多款 空调室内机。如果再配合以智能家居控制,相信能为节能环保做出不小的贡献。

 

2. 技术演讲广受欢迎,搭建良好交流平台

2015ROHM科技展期间,在充分领略ROHM丰富的产品线的同时,在题为“2015年中国半导体行业发展现状与趋势”、“面向产业机器的ROHM碳化 硅(SiC)功率元器件”、“面向便携式设备的ROHM智能小型元器件”和“ROHM传感器技术引领可穿戴设备的未来”的四大演讲环节,以及同期举办的电 源研讨会上,观众也与来自半导体业界的专家和ROHM的资深技术工程师展开热烈讨论,为行业用户深入了解产业趋势、前沿技术和新兴应用提供了良好平台。

 

 

近年来,ROHM一直致力于引领未来智能生活,持续关注智能家居、可穿戴设备、智能医疗等诸多科技前沿领域。我们很欣喜的看到,能够通过每年5站的 ROHM科技展巡展,将更多的优秀产品与技术展示给中国市场。希望通过此次巡展,能够拉近ROHM与广大中国用户的距离,让ROHM更多了解国内业界的实 际需求,同时让更多ROHM的产品和技术走近用户,帮助越来越多的国内用户取得成功,为智能生活做出更多贡献。
 

更多新闻